处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

东芝推出适用于低电压驱动的H桥驱动器IC--TC78H620FNG

东芝推出适用于低电压驱动的H桥驱动器IC--TC78H620FNG
来源:与非网 时间:2016-04-12

东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布推出“TC78H620FNG”。“TC78H620FNG”是东芝公司H桥[1]驱动器IC系列的产品,适用于有刷直流电机和步进电机,如用于移动电池驱动设备(相机和小型打印机)以及家用电器中的电机。批量生产即日启动。

新产品采用四端口接口控制,其使用相位(PHASE)信号和启动(ENABLE)信号进行控制。具有标准接口的现有产品“TC78H610FNG”需要四个端口实现步进电机的整步控制。新产品“TC78H620FNG”仅需三个端口即可实现控制。由于芯片组的高功能性,在某些情况下,缺少MCU控制端口成为问题。该产品将有助于解决这一问题。

新产品与低电压驱动(电机驱动:2.5V以上,逻辑控制:2.7V以上)兼容,因此适用于3.7V锂离子电池驱动的移动设备(相机和小型打印机)。

主要特性

·相位(PHASE)和启动(ENABLE)接口信号使用三个控制端口便可实现步进电机的整步驱动。

·它可以控制两台有刷直流电机或一台步进电机。

·小型封装(SSOP16)缩小安装面积并降低电路板的成本。

·集成有异常检测功能(过流检测、过热保护电路和欠压锁定电路),可提高驱动电机的安全性。

·待机模式耗电0μA(典型值)。

·集成有直通电流保护。电机控制无需考虑ON(开)和OFF(关)输出切换之间的停滞时间。

主要规格


注:1.H桥:以H形状排列晶体管构成的电路。用于通过正向控制和反向控制驱动有刷直流电机和步进电机。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次