处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

买下意大利安全方案商,英特尔在打什么算盘?

买下意大利安全方案商,英特尔在打什么算盘?
来源:ithome 时间:2016-04-07

积极布局物联网(IoT)市场的英特尔(Intel)宣布收购意大利半导体功能性安全方案厂商Yogitech,以强化IoT装置及自驾车的安全防护能力。

英特尔指出,随着愈来愈多建筑、工厂、汽车等运作型系统整合IT系统,市场对功能性安全的需求愈来愈高。英特尔评估到2020年30%的IoT市场需要功能性安全,其中以协助停车、开车的进阶驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)为成长快的领域之一。

成立于2000年的Yogitech为一家整合电路功能安全分析解决方案商。根据该公司网页其旗舰专利产品faultRobust提供分析方法论及工具以协助整合电路的设计,确保产品的稳定、安全及可用性,客户涵括主要半导体业者、系统整合商及智财业者如Infineon。该公司同时也是ISO 26262 工作小组的会员公司,也参与新的整合电路专门标准ISO 26262-11的标准制订 。

英特尔IoT部门资深副总裁暨总经理Ken Caviasca指出,一直以来英特尔致力于提供高效能IoT系统,而近年IoT产业逐渐从资料自动化转向以即时资料协助决策分析,进而执行自动化行为,而自动车辆已经掀起这波革命。功能性安全是这波转型的要角,也让高效能及功能性安全的结合成为英特尔IoT平台及策略演进的必然结果。收购 Yogitech有助于协助该公司打进物联网系统包括ADAS、机器人及自动化机器等市场。之后Yogitech也将整并进该公司的IoT部门。

今天宣布这桩收购消息之前,英特尔物联网部门才传出高层人事异动,负责物联网(IoT)事业群的资深副总裁Doug Davis预定于今年底退休。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22236次
2 1N4001 0.19MB 18149次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16019次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14202次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11882次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9454次
8 DS1337U+ 0.28MB 9235次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9229次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9147次