处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

推超逼真渲染Iray的虚拟现实版,NVIDIA是要干点啥

推超逼真渲染Iray的虚拟现实版,NVIDIA是要干点啥
来源:yivian 时间:2016-04-06

显卡芯片制造商英伟达在GTC 2016大会上公布了Iray VR,是旗下首款物理效果正确的GPU加速超逼真渲染解决方案Iray的虚拟现实版。该公司表示Iray VR提供了突破性的超逼真画质。英伟达公司首席执行官黄仁勋在大会现场演示了该技术。

Iray能利用英伟达 CUDA编程模型实现互动的运行速度 ,在完善场景的重复创作过程中能够大幅缩短工时。 与大多数制作渲染器不同,Iray 打造的效果能够反映现实世界中的行为,从而让设计师不再需要具备计算机图形技术的专业知识,即可实现逼真度堪比照片的效果。


Iray VR会在场景中创建能渲染光场以及包含光传输信息的立体空间的光探针,然后基于用户视野位置来选择光探针并进行采样,计算出用户的视野场景。黄仁勋表示这可以给虚拟现实用户带来实时的超逼真画质。

Iray VR适用于PC端虚拟现实,同时英伟达还公布了轻量版的适用于移动端虚拟现实的Iray VR Lite,以插件形式提供。Iray VR和Iray VR Lite都将会在6月份开始对外提供。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次