处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

头盔、手机盒子、一体机,VR三种形态谁强?

头盔、手机盒子、一体机,VR三种形态谁强?
来源:EEFOCUS 时间:2016-03-28
虽然虚拟现实(VR)概念已经诞生了几十年,但直到今年VR设备才呈现了爆发趋势,各品牌开始扎堆发布新品,称2016年是VR元年并不为过。
  2016年短短几个月, Oculus Rift、HTC Vive以及PlayStation 4 VR几款产品就先后问世只等发货,再加上今年推出的第三代Gear VR和国产初创公司大朋VR一体机M2,各大VR品牌进入大众视野后,无一例外都受到了消费者的热捧。这几款VR头戴设备品分别代表了VR的三种形态——头盔、手机盒子和一体机,那么这几款产品分别有什么特色?
  不用纠结了,和与非网小编一起看看这三种VR设备到底有何优缺点(仅供参考)!

  1. 头盔——Oculus Rift CV1


  Oculus Rift是Oculus首款面向消费者推出的游戏外设产品,从初被曝光到发布再到发货,Oculus Rift经过了多次改版,但是这丝毫没有影响粉丝的忠诚度,可以说Oculus Rift是集万千宠爱于一身。那么这款VR头盔到底表现如何?
  先来看看参数:
  分辨率:2160×1200(OLED屏)
  刷新频率:90Hz
  可视角度:约110度
  传感器:加速度计,陀螺仪,磁力计,外部构象跟踪传感器阵列
  接口:HDMI 1.3输出,3个USB3.0接口,1个USB2.0接口
  音频:内置耳机和麦克风,3D音效
  输入:Oculus Touch,XboxOne手柄
  操作平台:Oculus Home
  发售日期:2016年3月28日
  包含游戏:《星战前夜:瓦尔基里》《露西传奇》等
  Oculus已经和多家游戏开发商签署了合作协议,所以Rift平台的独占游戏内容是一大优势,而且其在眩晕问题上下了不少功夫。Oculus Rift CV1在今年1月就开始接受预定了,预计下周会正式发货,其售价为599美元(约合人民币3910元)。

  2. 头盔——HTC Vive


  HTC Vive是由HTC和Vavle联合开发的一款VR产品,它和Oculus Rift一样都不能单独使用,需要连接一台高配置电脑并且通过两个定位器来提升沉浸式体验。具体配置如下:
  分辨率:2160×1200(OLED屏)
  刷新率:90Hz
  可视角度:110度
  传感器:加速度计,陀螺仪,激光位移传感器,前置摄像头(Oculus Rift没有)
  接口:HDMI,USB2.0,USB3.0
  音频:内置音响和麦克风
  输入:一对Steam VR控制器
  平台:Steam VR
  发售日期:2016年4月
  包含游戏:《工作模拟》、《奇妙装置》等

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次