处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

未来汽车按钮将从此消失?看智能汽车仪表盘能有何用处

未来汽车按钮将从此消失?看智能汽车仪表盘能有何用处
来源:科技新闻 时间:2016-03-23
据国外媒体报道,现在是时候宣布按钮的死亡了吗?

如果你到近年来的任何概念车里看一看(如BMW i型、讴歌Precision以及大众T-Cross Breeze),就会发现大片的仪表盘取代传统按钮或者旋钮。现在工程师们正在开始采用这一设计进行车型生产。

  根据汽车行业研究公司IHS Automotive的一项研究,在未来五年内,方向盘控制、语音识别、触摸屏和姿态控制的全球销量将大幅跃升。
  以下是IHS公司按类别对其年销售额增量的预测:
  方向盘,上升近11%
  语音识别,上涨12%
  触摸屏,增长13%
  姿态控制,上涨35%

传统控制按钮,上涨2%

  据IHS分析师Mark Boyadjis分析,驾车者更喜欢车内用户控件与他们的智能手机、游戏机和平板电脑保持一致。Boyadjis表示:“消费性电子产品对于车内的操纵装置而言是一项先行指标,例如触摸屏对于如今的汽车是行之有效的,因为我们对这项技术的运用由来已久”。
  上个世纪八十年代就相去甚远了,当时凯迪拉克Allante的仪表板上的按钮超过了40个。当然,我们的目标在于车内操纵装置可以让司机尽可能保证安全便捷。
  但是这说起来容易做起来难。上个月,第三方市场咨询研究机构J.D. Power发布的年度汽车可靠性研究显示,娱乐,、导航和音响系统方面的故障占3年期驶龄汽车总故障数的2成。
  根据J.D. Power数据,智能手机蓝牙配对、语音识别以及导航系统方面的问题是其中饱受诟病的。
  而现在各大汽车厂商也已经听取了这些抱怨。福特汽车在收到众多关于其MyFord Touch用户界面可用性方面的抱怨后引入了一个重新设计的版本,该版本在控制屏幕上设置了8个控制按钮。Boyadjis表示这些都是暂时的挫折。他指出IHS的结果来源于对4000名汽车消费者的调查,这些车主均被询问在开车时更愿意如何使用它们的智能手机。
  75%的车主支持汽车的语音识别功能,70%的车主希望使用中心控制台的触摸屏,而69%的车主更愿意发展方向盘控制功能。受访者被允许选择多个选项。而这也就是汽车厂商将发展方向从传统触摸屏按钮向方向盘控制、语音识别以及姿态控制方面进行转变。
  那么哪些公司将从这一发展趋势中获益呢?尽管有很多汽车供应商正在就争夺车内控制市场进行角逐,而IHS估计六大公司(包括法雷奥、科士达、东海理化、普瑞、Delphi以及天合汽车公司)将占据该市场份额的半壁江山。
  对于从事驾驶舱操控装置、工厂自动化装置以及电动车电池管理设备制造商德国普瑞公司而言,驾驶舱操控装置市场一直非常繁荣。如果你拥有一辆宝马7系(参配、图片、询价) 轿车,你还需要使用普瑞提供的iDrive控制旋钮,但是奔驰E系列的买家即将使用的就是该公司新制造的方向盘开关。
  据报道普瑞公司去年的全球销售额增长25%,达到8.64亿美元。该公司首席执行官克里斯托弗·胡梅尔(Christoph Hummel)表示驾驶舱操控装置销售额占其业务增长部分的80%左右。在3月11日汽车新闻的采访中,胡梅尔表示他并不准备就此弃置传统按钮和旋钮业务。他表示:“我希望温度仍由旋钮控制,而不是分成两个或三个菜单。我预计按钮仍会存在,但是数量肯定不断下降”。而胡梅尔的想法也是为了给车主一个选择。有些人可能更喜欢语音命令,而另一些人则会选择触摸屏或传统的旋钮。胡梅尔表示:“这一切都取决于车主自己”。
  那么就此看来,胡梅尔和Boyadjis都还不准备让按钮消失。但是对于的概念车而言,凯迪拉克Allante那样按钮成堆的场面已经是过去时了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次