处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谁来拯救无人驾驶汽车,谷歌:我看好LIDAR

谁来拯救无人驾驶汽车,谷歌:我看好LIDAR
来源:腾讯汽车 时间:2016-03-22

谷歌无人驾驶汽车项目主管克里斯·厄姆森近日表示:“我们知道这些汽车此时行驶到哪儿了,但我们要做得更好,并且我们必须预知将来会发生什么。”

但是要怎么做呢?谷歌、苹果、福特都已涉足LIDAR(激光雷达传感器)系统。

LIDAR(激光雷达传感器)系统是由圆锥形或圆盘形装置组成,该装置发出激光,并能够实时生成汽车周围环境的高清数字地图。


这种技术能让无人驾驶汽车看到摄像头视野范围之外的物体。即使是意料之外的情况下,LIDAR(激光雷达传感器)系统也能同时记录多个物体的运动轨迹。

除了在现实世界里驾驶之外,谷歌无人驾驶汽车每天还需要在实验室里模拟行驶上百万英里路程

像LIDAR这样的测试系统能够协助无人驾驶汽车做出人类做不出的判断。在谈话中,厄姆森用汽车与自行车相遇而行进行举例。在黑夜里行驶的时候,大部分司机都不会留意到没有亮着灯的自行车,但是,即使自行车不在无人驾驶汽车摄像头观察的范围内,谷歌无人驾驶汽车也能留意到那辆自行车。幸亏这样,自行车驾驶员避免遭遇交通事故,但这件事证明了谷歌无人驾驶汽车能看到人类司机看不到的死角。

不过,在他做出上述讲话后不久,谷歌无人驾驶汽车就发生了例交通事故。虽然不是很严重的一次交通事故,但足以证明,在无人驾驶汽车正式被使用之前还需要做大量的调整。厄姆森表示:“我的目标是在我儿子11岁要考驾照时,谷歌无人驾驶汽车能够正式被使用,这样我儿子就不用考驾照了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次