处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

为了iPhone的OLED屏,LG和富士康要打起来了

为了iPhone的OLED屏,LG和富士康要打起来了
来源:凤凰科技 时间:2016-03-21

为了向苹果下一代iPhone提供OLED显示屏,全球主要的显示屏面板生产商展开激烈的竞争。三星显示器(Samsung Display)公司已经成为苹果主要的合作伙伴,其它企业为了成为第二供应商各显神通。

从目前的形势来看,LG显示器(LG Display)公司有可能成为第二供应商,但是有消息说LG显示器在主要设备的供需方面碰到了困难。由于鸿海和日本显示器公司(JDI)也想进入OLED市场,从而形成了三强争霸的局面。

三星显示器已经与苹果签署正式协议,从今年开始三星就会向苹果大规模提供显示屏。市场估计三星显示器今年的柔性OLED面板月产能将达到6万片,这些面板都将提供给苹果。三星显示器还向三星电子、中国智能手企业提供面板,如果将这些供货加进去,总产能将会更大。

另有消息称,三星显示器公司对A3生产线的投资已经进入到第二阶段。在新的竞争者追上之前,三星显示器的战略就是提高良率、增加产能。一旦产生线扩张,产量就会上升,成本也会大幅下降。LG Display目前还没有采取任何动作,许多人认为它很有可能会成为苹果的第二供应商。尽管如此,仍然有一些人认为苹果可能会选择日本或者台湾供应商作为第二供应商。

在制造柔性OLED显示屏时,成型机是相当关键的设备,LG显示器不能保证获得足够的设备,LG虽然有可能成为第二供应商,但地位并不稳固,还需要继续努力。小型OLED成型机由日本Canon Tokki公司控制,三星显示器、中国京东方订购了大量的成型机,Canon Tokki会优先向它们供货,LG Display的成型机供应得不到保证。

“近一段时间,小型OLED的投资主要来自于三星显示器和京东方。”产业人士称,“如果这两家企业订购了大量的设备,按Canon Tokki的年产量计算,未来3年其它企业将无法向Canon Tokki订购任何产品。”

产业界预计,LG显示器今年OLED面板的月产能将会达到7000片。虽然日本显示器公司成为第三供应商的机率,富士康的潜力也不容忽视,因为它很有可能会收购夏普。日本显示器公司已经投资30亿日元(约2690万美元)扩充日本Ishikawa县的OLED生产线,公司的目标是从2018年开始大规模生产小型OLED面板。虽然夏普没有大规模生产小型OLED面板的经验,但在该领域它已经研发很长一时间了。

照估计,下一代iPhone将会安装柔性OLED显示屏,在初的订单中,三星将会获得50%的份额,甚至有可能达到70-80%。未来的竞争形势会怎样演变,还要看其它企业能以多快的速度提高良率、增加产能。

“和LCD市场不同,主供应商有机会垄断小型OLED面板市场。”产业人士称,“主供应商提前布阵,新竞争者能以多快的速度追上来,这是我们需要关注的。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次