处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

盯上VR,芯片厂商有一场大战要打

盯上VR,芯片厂商有一场大战要打
来源:腾讯科技 时间:2016-03-17
AMD在2016年游戏开发者大会上宣布,它在全球VR系统市场当中居于主导地位,在硬件和软件方面均有进展,进一步覆盖VR领域各个方面。另外,AMD还推出了全新GPU认证计划,简化了消费者和内容创作者采用VR技术的步骤。

AMD公司Radeon技术事业部高级副总裁兼首席架构师Raja Koduri表示:“AMD继续推动VR向前发展,持续努力扩大VR生态系统,将VR技术带给全球更多用户,其中包括在中国大陆的VR i-Cafés网咖,全新Oculus Rift和HTC Vive VR头盔,以及大批内容合作伙伴,它们涵盖了游戏、娱乐、教育、科学、医疗、新闻等领域。”

借助其GPU认证计划,AMD也正在让消费者和内容创作者更容易获得VR技术。这份认证计划将包括“Radeon VR优质就绪”和“Radeon VR创作者就绪”2个称号。即将推出的Polaris GPU和屡获殊荣的AMD LiquidVR?技术将同时推动图形发展,让它们具有突破性且为VR优化。

扩展VR生态系统

的市场份额  - AMD正在驱动全球各地绝大多数家庭娱乐VR系统,市场份额约为83%1 。全球数百万家庭已经安装了由AMD技术驱动具有VR功能的游戏主机,它们贡献了83%当中部分份额。

驱动2016年优质VR头盔 – AMD和 Oculus Rift 以及HTC Vive Pre VR头盔制造商合作,确保Radeon?生态系统准备好利用它们年内盛大的发布活动。

合作开发新形态产品 – AMD公司正在与Sulon Technologies公司合作开发Sulon Q? 头盔,它是世界上个,也是一个集所有功能于一身,无数据线,即戴即玩的虚拟现实、增强现实和空间计算头盔。Sulon Q? 头盔由Radeon?图形驱动,并利用AMD LiquidVR?技术达成流畅和快速相应的AR和VR经验,Sulon Q? 头盔可以让用户毫不费力地通过增强现实应用程序增强现实世界,并无缝地从现实世界过渡到虚拟世界。

驱动超越游戏的优质VR体验 - AMD正与的组织合作,来说明游戏之外的VR力量,并且与医疗保健、娱乐、教育、媒体、培训和模拟等领域公司合作。AMD已经在众多项目当中看到努力 成果,包括通用电气公司模拟大脑活动的“神经VR体验”,史密森博物馆的“首度升空:奥维尔和威尔伯的故事”体验和近宣布与美联社的合作,带来令人难以 置信的VR新闻体验。

先进技术驱动优质VR体验

展示下一代为VR优化的GPU硬件 - AMD今天有史以来次展示了其即将推出的Polaris 10 GPU,它运行了由HTC Vive Pre 驱动,Valve出品的 Aperture Science Robot Repair demo。样品GPU采用了近宣布且专为14nm FinFET制程设计的Polaris GPU架构,为DirectX?12和VR进行了优化,和前代AMD架构相比,它在架构上有显著改进,包括支持HDR显示器,业界的每瓦性能2,和 AMD第4代GCN架构。

GPUOpen  LiquidVR? 技术 采用率不断上升 –   AMD LiquidVR?技术有助于解决内容、舒适性和兼容性方面的问题,让VR游戏、应用程序和体验更进一步迈向真实,带来栩栩如生的存在感。今天,AMD LiquidVR? 技术由Oculus、HTC等VR头盔制造商,游戏引擎开发商和内容创作者跨VR软件堆栈使用。

简化消费者和内容创作者VR采用过程

AMD将在今天公布其全新的GPU VR认证计划,使OEM厂商、系统集成商以及AIB合作伙伴可以立即告诉消费者哪些经过认证的Radeon?产品可用于Oculus Rift和HTC Vive VR头盔,以提供出色的VR体验。

 “Radeon? VR 优质就绪” 解决方案提供杰出的VR体验  - 认证的Radeon? R9 290级别显卡和性能更高的显卡,以及采用这些显卡的系统有资格获得“Radeon? VR优质就绪” 称号。

惠普副总裁兼消费者个人系统总经理Kevin Frost 表示:“- HP ENVY Phoenix 等为VR优化的系统,专门配置以提供质量、性能和计算能力,开启惊人VR体验。惠普和AMD合作提供支持VR的HP ENVY Phoenix塔式电脑,达成无缝的开箱即用体验。借助Radeon? VR 优质就绪计划,惠普将帮助客户选择正确的VR显卡,而非让客户进行猜测。”

“Radeon? VR创作者就绪”解决方案针对VR专业人士、体验设计师和开发者- 它意味着前所未有的性能和业界的创新,赋予VR内容创作者和体验设计师惊人且强大的开发工具。内建即将到来的显卡与AMD LiquidVR SDK (软件开发工具包),“Radeon? VR创作者就绪”这个称号意味着为从事内容创建与消费的VR专业人士带来终极性能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次