处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

无电感D类音频应用实现极低EMI的技术方案

无电感D类音频应用实现极低EMI的技术方案
来源:EEFOCUS 时间:2016-03-16

本文将介绍一些电路板电平调整技术,包括铁氧体磁珠选择原则——降低边缘速率,佐贝尔网络调整方法——减少瞬时振荡,以及适当的PCB布局等。这些解决方案通过利用TI的EMI优化D类音频放大器TPA3140D2,帮助客户大幅节约系统设计成本,同时获得出色的音频性能。

无电感滤波器

无电感设计的目的是利用成本低廉的铁氧体磁珠替代昂贵的电感,为客户实现系统层面上的 低成本EBOM(工程材料账单)目标。铁氧体磁珠等同于多层片式电感。受当前铁氧体磁环材料和制造技术的限制,此类电感很难同时承受大电流、高阻抗。以日 本东光多层片式电感为例,如果工程师将额定直流电流值设定为>2.5A,则绝大多数电感值将低于1uH。行内另外一家的产品顺络铁氧体磁珠系列 (UPZ2012)也有类似表现:如果额定电流大于2.5A,铁氧体磁环磁珠同等电感值小于0.6uH。


表1为UPZ2012系列铁氧体磁珠在100MHz的阻抗、以及不同铁氧体磁环的额定电流和直流电阻。

 

表1  2012型贴片铁氧体磁环的阻抗与电流

 

如图1所示,“120Ω@100MHz 铁氧体磁珠”的同等电感值为0.39uH,而 600Ω@100MHz 铁氧体磁珠,同等电感值为1.59uH。

 

图1  铁氧体磁珠同等电感值

 

铁氧体磁珠工作时相当于一个并联谐振回路,如同电感在低频域(<100MHz)、电容在高频域(>100MHz)工作一样、也如同一个纯电阻 在自身的谐振频率点一样。在使用铁氧体磁珠设定输出滤波器时,其基础就是利用它的电感特性。因为每个LC滤波器 (无源滤波器)均拥有自身的谐振频率,在此频率点,滤波器的增益很大,导致过滤后产生瞬时振荡。R1和C1将吸收由IC本身造成的振荡能量,通常使用 10Ω的电阻和330pF的电容。R2和C2将吸收由滤波器本身造成的振荡能量。

 

图2   铁氧体磁珠滤波器设计

 

如何利用无电感滤波器实现低EMI目标?

  • 意见1:选择铁氧体磁珠降低边缘速率

TI 设备中利用了一些技术,尽量降低5MHz频带(此频率通常为铁氧体磁珠滤波器的截止频率)范围内传导的EMI噪声。扩展频谱、L和R声道(D类立体声音 频)的相移等也会有一定的帮助。对于小于5MHz的 EMI带宽,尤其是当开关频率约为300kHz(以获得较佳效率),实验结果显示减少边缘速率是降低EMI的有效方法。

 

图3  不同阻抗铁氧体磁环的边缘速率

 

图3中,较高的铁氧体磁珠阻抗可以实现较低边沿速率的D类输出;使用600ohm@100MHz的铁氧体磁珠,可以获得低边缘速率的D类输出,终在高频段实现EMI结果。然而,阻抗较高意味着额定电流较小。表1中,阻抗=600ohm@100MHz,额定电流为2A。以电视客户为例:

电视应用示例:PVDD (功率电源)= 12V,扬声器负载=8Ω,BD模式,忽略PCB与铁氧体磁珠的导通电阻和直流电阻。电流 = 12/8 = 1.5A。

 

在PVDD = 12V /8Ω扬声器的情况下,工程师可以使用600ohm@100MHz的铁氧体磁珠来设计滤波器。

 

图4为铁氧体磁珠对于传导性EMI的效果

 

图4  铁氧体磁珠对于传导性EMI的效果

 

图5为铁氧体磁珠对于辐射性EMI的效果

 

图5 铁氧体磁珠对于辐射性EMI的效果

 

  • 意见2:利用佐贝尔网络,尽量降低瞬时振荡。

图6为我们设计的用于降低输出滤波电路振荡效应的典型电路。R1和C1将吸收由IC本身造成的振荡能量。R2和C2 用于吸收由滤波器谐振频率造成的振荡。

 

图6调谐,以减少振荡、降低边缘速率

 

图7.a中,在传导性EMI测试噪音频带,捕获到周期为350ns的振荡(约2.85MHz),其能量在佐贝尔网络之后已经大幅减弱,并获得更高边缘增益。
表2    滤波器和佐贝尔网络设置

 

 

图7调整佐贝尔网络和电容(减少振荡,获得较慢的边缘速率)



不过又出现了另外一个问题,图8显示振荡加剧了2MHz~4MHz的频带噪声(如果D类输出电流增加的话,振荡会更加严重)。从理论上讲,谐波分量越高, 振幅应该越小,但是,滤波器的谐振频率点改变了这一情况。我们看一下图7.a,与设置4相比,设置3在2MHz~5MHz频带具有更好的噪声抑制能力。 终,设置3在减少振荡方面表现出的调优效果,并且获得了较低的边缘速率,及良好的2MHz~5MHz的EMI裕量。

 

图8  振荡加剧2MHz~4MHz 频带噪声(设置4)


PCB布局

图9为TI无电感D类音频参考设计电路板(TPA3140D2)。图10是典型的输出应用电路原理图。

 

 

图10 TPA3140典型输出应用电路原理图

 

  • 滤波器PCB布局

为尽可能减少滤波器电流回路(电流回流至GND),确保电流环路小。
1)将铁氧体磁珠尽可能靠近输出引脚。
2)尽量减少滤波器接地的电流回路(C8至D类接地引脚)
3)尽量确保滤波器和D类设备的底层是一个完整的接地层。
4)如果要添加佐贝尔网络来减少振荡,将佐贝尔网络尽可能靠近滤波器。
5)将缓冲电路尽可能靠近设备的输出引脚。

铁氧体磁珠 设备接地引脚  铁氧体磁珠(上中下)

 

图10   滤波器布局

 

  • PVCC布局

 

顶层              底层

图11   PVCC布局

结论

TI无电感D类立体声放大器(TPA3140)使无电感设计在中等功率D类应用中得以实现。根据不同的扬声器线长度和输出功率(电流)要求,音响系统 工程师可以使用本文中讲到的一些电路板电平调谐技术,包括铁氧体磁珠选择原则(降低边缘速率)、佐贝尔网络调谐方法(减少振荡)以及适当的PCB布局等, 终,在客户系统级测试中,得以使TPA3140实现足够的EMI裕量。目前用户设计获得的反馈显示,TI TPA3140是一款真正的无电感中等功率D类音频放大器,可以帮助客户在降低系统BOM成本、更小的PCB尺寸、良好的EMC裕量及稳定良好的音频性能 等方面取得平衡。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次