处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

超级省电的Wi-Fi来了,功耗仅为现在的万分之一

超级省电的Wi-Fi来了,功耗仅为现在的万分之一
来源:新浪科技 时间:2016-03-08

美国华盛顿大学电子工程学院的学生们日前研发出了一种全新的Wi-Fi技术,其特点是能耗不到当前Wi-Fi的万分之一。

这项技术名为“Passive Wi-Fi”(被动Wi-Fi),与当前我们使用的路由器几乎没什么两样,只是更节能。例如,当前路由器的发射功率为100毫瓦,Passive Wi-Fi路由器的发射功率仅为10~50微瓦,仅为万分之一。

新Wi-Fi技术的工作原理类似于RFID芯片,利用的是电磁的后向反射通信技术。当前的Wi-Fi技术通过消耗电力来提供信号;而这项技术不同,它会选择性地反射无线电波,还能从电波中“吸取”供电能量。

该项目研究人员瓦米思·塔尔拉(Vamsi Talla)称:“采用Passive Wi-Fi技术的设备本身并不传输任何信号,它只通过反射的方式生成数Wi-Fi据包。因此,这种一种能耗非常低的无线发射技术。”

参与该项目研究的另一名研究人员布莱斯·科尔罗格(Bryce Kellogg)称:“目前还很难说这项技术将在多大程度上延长电池,因为续航时间由多种因素决定,如屏幕亮度等,但使用Passive Wi-Fi技术将使得设备拥有与关闭Wi-Fi模块时几乎一样的续航时间。”

据研究人员介绍,Passive Wi-Fi的工作分为三步:首先需要在墙上安装一个简易设备,用以发送模拟波到Passive Wi-Fi的传感器上。电量大部分耗费在该过程中,而传感器几乎不耗费电量。

接下来,传感器会接受模拟波,然后进行数字转换,生成Wi-Fi数据包。

后,设备能以每秒11Mbps的速度(快于蓝牙但慢于部分家庭宽带)向手机或路由器传送网络数据。

目前,该技术已被《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)提名为“2016十大科技突破”,并且已实际应用在华盛顿大学校园里。据悉,该技术能连接到30米内的任何Wi-Fi设备上,还可以穿墙。

重要的是,每个设备的生产成本还不到一美元。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次