处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

柏恩为客户提供有效的SLIC保护方案

柏恩为客户提供有效的SLIC保护方案
来源:dzsc 时间:2014-09-19

  美国柏恩(Bourns)--全球知名电子组件领导制造与供货商,近日推出全新用户线接口保护电路(SLIC)解决方案,能够承受ITU-T 4KV的保护等级,并精心设计成组件设计包与PortNote应用文件供客户参考使用。在组件设计包(PN-DESIGNKIT-47)中拥有足够测试组装五个电路板的Bourns组件,其中包含高浪涌可编程晶闸管(TISP9110MDMR-S)及陶瓷PTC可恢复式保险丝,能够针对在4 kV 10/700 μs浪涌下运作的SLICs进行有效保护。需要这类型接口过电压保护的电信应用包含无线用户回路、接入网、再生POTS设备及VOIP运用。

  Bourns电信市场产品总监Achilles Chiotis表示,为了有效帮助客户解决SLIC芯片的特殊保护需求,Bourns提供优越的组件保护设计资源。作为业界中拥有面电路保护解决方案的专家,我们用专业的技术,支持并满足敏感电信及网络设备的标准及需求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次