处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

玩得转大疆精灵3,到精灵4为啥就蒙圈了

玩得转大疆精灵3,到精灵4为啥就蒙圈了
来源:搜狐科技 时间:2016-03-07

依靠“机器视觉”,大疆精灵4可以实现自动避障、智能跟随和自动返航等功能,让航拍“菜鸟”能轻松地完成一些过去看来非常高难度的动作。

3月5日,在深圳大疆旗舰店举行的精灵4的媒体沟通会上,当听到“刷锅”这个专业名词时,我的反应是,“哈?你说什么?”尽管3个月前,我已经入手了一台大疆精灵3无人机,我以为,掌握了起飞、降落,以及悬停、前进、后退、横移的自己早就已经精通了无人机飞行。

“刷锅”是航拍“老鸟”为“环绕目标点飞行”取的形象的名字,即以一个目标点为中心,无人机围着它转圈拍摄。这个动作的难点是要保证无人机在画圈的过程中,摄像头的角度要保持基本不变。如果目标点是运动的,“刷锅”的难度就更上升了一个台阶。“这是一个很难的动作,不少人飞了几年也不能完全掌握。”大疆传媒CEO乔言的话让我稍微放松了些。

不过,在精灵4上,这一切就变得简单多了。通过视觉传感器和图像识别技术,精灵4能识别并追踪画面中的目标,实现智能跟随,让“刷锅”简单易学:只用轻拨遥控器,无人机就能绕圈飞行。

除了智能跟随,精灵4加装的视觉传感器还有大用场。上一代的精灵3高级版(ADVANCED)和专业版(PROFESSIONAL)的底部,已经配备了一个视觉传感器和两个超声波传感器,允许无人机在室内无GPS的情况下飞行。


精灵3底部的视觉传感器和2个超声波传感器

精灵4的底部增加了一个视觉传感器,由“单目”变为“双目”,让它可以在室内更加稳定地飞行。另外,在精灵4的前方,还首次加装了两个视觉传感器,这就实现了更有用的功能——自动避障。


精灵4前置了2个视觉传感器


精灵4底部的2个视觉传感器和2个超声波传感器

大疆还在旗舰店外演示了精灵4的自动避障,飞手故意让无人机飞向高墙,高速飞行的精灵4在“撞墙”前,稳稳地悬停在了上空。大疆介绍,精灵4的能感知前方15米范围内的障碍物,实现自动悬停或者绕行。

另外,精灵4还配备了2个惯性测量单元(IMU)和2个指南针模块,相比前代产品稳定性大幅提高。加上视觉传感器,精灵4还能实现“指点飞行”:飞手不必使用遥控,仅通过手机上的DJI GO软件,用手指在屏幕上指点方向,无人机就能自动飞过去,飞行过程中还能自动避开障碍。

无人机避障和自动跟随并不是一个全新的技术,在大疆精灵4之前,就有不少无人机生产商在自己产品上配备了避障系统,比如深圳零度无人机、法国无人机公司Parrot;曾依靠一段视频占据更大头条的Lily无人机,似乎在自动跟随上的技术更加登峰造极。不过,真正把这些技术带到量产的消费级无人机上的公司,可能也只有大疆了。

在这些黑科技之外,精灵4还有一些小的性能提升,电池容量由前一代精灵3的4480mAh提高到5350 mAh,这也让它的续航时间从23-25分钟增加到了28分钟。

精灵4的飞行速度也有提升,从前代的16m/s提高到了20m/s,所以,精灵4增加了一个运动模式,可以拍摄高速运动的目标。

精灵4的摄像头性能也能小幅提升,在1080P模式下,镜头每秒可拍摄120帧画面,这就让它能拍摄5倍慢动作画面。

粗略体验下来(因为主要是看工作人员的飞行演示),我依然觉得精灵4是一款革命性的无人机,它的智能模块能让新手更快、更容易地掌握飞行技术,就像我在开头说的,体验了精灵4,才发现无人机航拍还有非常多的玩法,而精灵4能让你更快地掌握这些技巧;同时,它能让“老鸟”们把更多精力放在构图、寻找理想的拍摄地、释放创意上。

大疆是无人机领域的iPhone?从精灵4来看,我觉得是这样的。就连8999元的定价都像是iPhone和很多其他手机的差别。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次