处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

首度亮相MWC 2016,360手机的摄像头设计如此神奇?

首度亮相MWC 2016,360手机的摄像头设计如此神奇?
来源:eNet硅谷动力 时间:2016-02-25

一年一度的世界移动通信大会(MWC2016)于2月22日在西班牙巴塞罗那举行,大会汇聚了来自世界各国的顶尖科技公司,三星、LG、中兴、华为等国内外互联网、通信巨头都竞相亮相自家的“黑科技”。作为去年6月份才刚刚成立的手机品牌,360手机首次出现在今年的MWC展上,其独特的黑白双摄像头也引发了众多国际人士的关注。

其实手机双摄像头并不是新鲜事物,其早应用于3D手机,这种双摄像头通过模拟人的左右两眼的视觉差,来实现3D效果照片和视频的拍摄。不过由于受限于当时技术水平,这类摄像头往往像素较低,一般仅维持在500万像素的水平。

然而,3D双摄像头也随着3D手机的昙花一现而销声匿迹。不过随着技术的发展,以及用户对拍照体验的追求,双摄像头技术并没有消亡,而是以另一种姿态呈现在用户面前。

例如,有些厂商采用了双摄像头同像素平行设计,两个摄像头硬件规格一模一样,共同合作发挥作用,达到1+1>1的效果,不过这种设计仅仅可以实现提升照片或视频的像素,对于画质的提升影响甚微。

此外还有一种主副摄像头设计,主摄像头负责成像,而副摄像头负责测量景深数据。通过这种双摄像头用户可以拍出不同景深的照片,也可以实现先拍照后对焦,不过这种相机只能提升拍照的速度,对画质提升的贡献依旧有限。

而360手机则采用了黑白夜视智慧双摄像头,后置的主副摄像头同为1300万像素但工作原理不同于同像素平行双摄像头,两个镜头前者为彩色摄像头,负责色彩,而后者为黑白摄像头,负责轮廓、细节、亮度,在两者的共同作用下,提升成像质量。

这种黑白双摄像头技术可以说是手机拍摄性能的一次革命,因为这种双摄像头可以很好的处理目前绝大多数摄像头都难以处理的夜拍情况。相信有过夜拍经历的用户都有过这样的体验,由于夜间光线不足,若要拍照只能提升相机的ISO,否则拍出的照片就是一块“黑板”,但ISO越大就会产生更严重的噪点,因此夜拍质量很难得到保障。

而通过360手机这种黑白双摄像头技术,将两颗镜头拍摄的相片合成,可以实现暗光下亮度提升2倍、噪点降低95%的效果,从根本上解决了用户夜拍难的“痛点”。

随着国产智能手机的崛起,近年来国产品牌在国际市场上自主品牌的身影也日益活跃起来,回顾以往每次的MWC世界移动通信大会上,中国厂商都会给我们留下来许多惊艳瞬间。作为一家成立仅仅半年的360手机,凭借黑白夜视智慧双摄像头技术,首度亮相MWC便引起了国际广泛关注,这一技术势必会将今年上半年的手机圈掀起一番波澜。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次