处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持AVX-512指令集,英特尔:看我下代处理器牛不牛

支持AVX-512指令集,英特尔:看我下代处理器牛不牛
来源:超能网 时间:2016-02-25

早在推土机架构发布之前,AMD提前宣布了SSE5指令集,准备抢过Intel的指挥棒,因为以往的指令集之争中基本都是Intel领跑,AMD跟随。不过Intel玩的更狠,直接废掉了SSE这个指令集名称,改用AVX指令集,AMD终夺权失败,也支持了AVX指令集。Intel的AVX指令集已经出过两代,而明年的10nm Cannonlake将支持AVX-512指令集,AMD的Zen架构才支持到256位AVX指令集。

Intel的AVX指令集已经出过两代,矢量位宽分别是128bit及256bit,Skylake处理器早先曝光时有提到支持AVX 3.2指令集,这个应该是第三代AVX指令集范畴了,不过skylake真正发布时已经砍掉了新的AVX指令集,还是AVX2级别,而且Intel也不再提AVX 3.x这个命名,新的指令集变成了AVX-512,是512位矢量位宽的,目前主要用在了Xeon Phi等服务器产品上,消费级还未支持AVX-512。(其实消费处理器通常也用不上这种指令集)


Intel今年还会有14nm Kabylake处理器,不过架构、工艺都没多大变化,明年下半年会推出10nm Cannonlake处理器。近在一次LLVM编译器升级中,新的代码暗示Cannonlake处理器将会支持AVX-512指令集以及SHA指令集、 UMIP指令集,这一点也为Intel员工Elena Demikhovsky确认。

在AVX指令集支持方面,AMD从Excavator架构开始支持AVX2指令集,算是追上了Intel的水平(指消费级处理器上),不过新一代的 Zen架构处理器还是AVX2级别,256位宽矢量位宽,一旦Intel开始使用512位AVX指令集,AMD的Zen架构又要落伍Intel处理器了。

好在AMD还有点时间,Cannonlake处理器还要到明年下半年发布,AMD Zen架构之后还有改进型的Zen+架构,还有机会追赶。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次