处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

这六款智能硬件产品如果错过了,还看什么MWC 2016

这六款智能硬件产品如果错过了,还看什么MWC 2016
来源:第一财经日报 时间:2016-02-24

世界移动通信大会(MWC)2月22日到25日在巴塞罗那举办,开展天就迎来了来自三星、索尼、惠普、LG、HTC和Cat的众多新品,其中受关注的六款智能硬件分别如下。

1、三星GalaxyS7和S7edge

三星GalaxyS7和S7edge拥有金属外壳,而非传统三星手机的塑料外壳。其中S7配备了一块5.1英寸的SuperAMOLED屏幕,S7edge则是5.5英寸的双曲面SuperAMOLED屏幕。这两款手机都有防水功能而且存储能力强大。三星S7系列如今拥有全新的SIM卡槽,既可以是双SIM卡组合,也可以是SIM+TF卡组合,该系列还配备了更大容量的电池。

2、LG G5

新推出的G5拥有金属机身,5.3英寸的HD屏幕,手机背部置有指纹扫描仪,运行安卓6.0系统。不同于其他手机的是,G5的底部可拆卸移动,露出电池和一个外接端口,即“魔力槽”(magicslot)。LG希望该设计能使消费者自主增加更多的电池、配件到手机底部,如拍照手柄和Hi-Fi模块等。

3、HP EliteX3

惠普发布了一款搭载Win10的手机HPEliteX3。作为双SIM卡、5.9英寸的平板手机,EliteX3还附加了丰富的配件,其底座支持USB- C和USB-A连接,可快速充电并有以太网接口,该款手机还具备磁吸功能。惠普公司还展示了如何将智能手机变成一台笔记本电脑。这款笔记本名为“移动扩展器(MobileExtender)”,手机的内容可无线投射在这台设备上。该套装置具有其自己的电池,全键盘,12.5英寸的高清屏幕和各种端口。

4、Cat三防热成像手机

工业机械和服装品牌Cat,近开发了世界上首款三防热成像手机。据Cat公司介绍,S60内嵌了前视红外热摄像头,可以实时捕捉热成像画面,检测温度,测定热点甚至能帮助寻找困在残骸里的人。该款手机在水下5米深度也能够防水,能在1.8米的高度落下后安然无恙。在冲击、高热、灰尘、高盐和其他可能损害智能手机的环境下,CatS60也符合美国军用要求。

5、HTC Vive

期待已久的HTC虚拟现实耳机Vive终于迎来了发布日期和售价。Vive的售价为799美元,从2月29日开始预订,4月上旬发货。在与仅售599美元的OculusRiftVR耳机竞争中,HTC将Vive定调为“全能型耳机”,它将捆绑售出两个无线VR控制器,头部跟踪传感器和两部VR游戏。 Vive也内置摄像头为用户提供增强现实体验,还有一个内置的手机可用于拨打电话,发送信息和检查日历安排。

6、Sony XperiaEar

索尼一直在努力使蓝牙耳机重新酷起来。XperiaEar不仅可以打电话,它还可以让用户获得的新闻、天气、社交媒体的更新和安排表信息。它对语音命令可以做出相应反应,可以进行网络搜索或者指路,但XperiaEar不能使用Android内置的谷歌语音助手。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次