处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

相机?机器人?傻傻分不清楚

相机?机器人?傻傻分不清楚
来源:EEFOCUS 时间:2016-02-22

伴随着 Galaxy S7 和 Galaxy S7 Edge 所登场的,还有其 360 度相机 Gear 360。它是由两颗 15MP 鱼眼相机组成,上面还有一个 0.5 吋的小型萤幕。机身下方可以按需要换上手柄或上图的小型三脚架(你看跟 Portal 里的机器人有没有很像?)。Gear 360 可以拍摄 3,840 x 1,920 / 30p 的视频,相片画素更巩达 7,776 x 3,888,总计 30MP。然而它并没有内置储存空间,需要依赖外置的 microSD 卡( 128GB)。

Gear 360 除了能输出 MP4 和 JPEG 档案给 Gear VR 观赏之外,还能在 Galaxy S7 和 Galaxy S7 Edge 上即时观看、编辑、储存和控制,只是小编期待的串流直播功能还没有加入。三星还没有透露 Gear 360 的上市资讯,只称会于指定城市在 4 月 1 日至 6 月 30 期间发售。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次