处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

机器人也要听睡前故事?不要太拟人啊

机器人也要听睡前故事?不要太拟人啊
来源:威锋网 时间:2016-02-22

随着科学技术的发展,我们已经看到了机器人往智能化方向的发展趋势,而在机器人以及相关科技是否会对人类产生威胁的问题上,专家们似乎无法达成统一意见, 有人说,来自机器人的威胁可能会让我们在不久的将来看到“奥创时代”的到来,也有一部分专家认为,现在就考虑这个问题还太早,就算存在威胁,也要等到这个 世纪末。

教一个机器人如何阅读故事可能会导致机器人给人类带来一场浩劫,这就像是科幻电影中的情节一样。那么,我们应该怎样对机器人进行道德教育呢?虽然你可能会别人当成一个神经病,但是,给机器人讲故事是一个还不错的选择。

根据外媒 Popular Science 的报道,这个看起来非常不切实际的想法是由来自乔治亚理工学院娱乐智能实验室主任 Mark Riedl 所开发的一项技术,他将这项技术命名为“堂吉诃德”,我们来看看到底是怎么回事。

这项堂吉诃德技术主要通过为机器人提供一些故事来展示正常的或者被人类所接受的行为,比如帮助别人、守时以及不消灭人类等等。据了解,这些故事都是研究人员从互联网上挑选出来的,它们讲述的都是正确的、被社会认可的行为。

接下来,如果人工智能能够做出跟故事的良好行为匹配的决定或者行为的话,这项堂吉诃德技术将会给机器人做出一定程度的“奖励”(就是类似小红花的一些机械行星,还别说,机器人挺容易满足的)。反之,如果人工智能的决定或者行为不符合故事中的道德标准的话,研究人员就会对这些行为进行负面强化。

“我们相信,人工智能应该适应人类社会的文化观念,并接受特定的价值观,这样一来,机器人就能够在做决定的时候避免一些人类无法接受的行为,”Mark Riedl 表示,“在没有人类进行引导的时候,给机器人提供阅读和理解故事的能力可能是合适的手段,当然,故事讲述的是一些人类可以接受的行为。”

而在其他方面,这些积极正面的故事也很有价值。目前,许多机构正在探索利用儿童故事来教导人工智能如何对语言进行分析,以帮助它们成为更好的虚拟助手。所以,不管是伦理方面还是办公方面,这些基本的故事可以帮助机器人更好地适应人类的世界,而不是摧毁它。

于是,在不久的将来,机器人将会和人类一起过着非常幸福的生活。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次