处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

遭移动电源嘲讽:锂电池你能不能给力点

遭移动电源嘲讽:锂电池你能不能给力点
来源:机锋网 时间:2016-02-18

移动电源的兴起,在很大程度上与手机电池技术瓶颈有关。产生这个问题的瓶颈有很多。首先,手机厂商力求把手机做的轻薄,这就决定了手机电池的体积不会太大,很大程度上限制的手机的电量;其次,锂电池技术十分成熟,停滞不前。

这年头谁没几个移动电源?小编翻了翻自己的抽屉,找到了四个移动电源,唏嘘不已。在智能手机流行的当下,手机厂商获得巨大利润的同时,催生了手机周边一系列的巨大利益链。其中,移动电源便是手机周边中重要的一环。

充值送移动电源、火车卖移动电源、抽奖送移动电源,好像任何活动都少不了移动电源作为奖品。对于手机重度使用用户来说,手机没电,天塌地陷,于是随身带一两个移动电源便成了许多用户的生活习惯。

小编当然也不例外,因为经常出差,我的移动电源都是随时保持充满状态,以防有临时突发的外出情况。不过久而久之,也有些疲倦了。,移动电源容量大的太沉,容量小的不够用。第二,快递和航空对于移动电源的管制越来越强,小编曾经被机场没收过一个移动电源,那是小编手上贵的一个移动电源,十分伤心。

冷静下来思考,移动电源的兴起,在很大程度上与手机电池技术瓶颈有关。产生这个问题的瓶颈有很多。首先,手机厂商力求把手机做的轻薄,这就决定了手机电池的体积不会太大,很大程度上限制的手机的电量;其次,锂电池技术十分成熟,停滞不前。实际上用停滞不前是不准确的,因为现在的手机电池都在尽可能保证电量的情况下,将体积缩小,而且是越来越小,这也为手机的发展提供了便利。但是同样体积下,从2000毫安提升到3000毫安,我们并不认为这是质的飞跃,而新兴的高能电池的技术,因为储存能量太大,技术不够成熟,风险较大,还不能用在手机上;后,可换电池的手机越来越少,现在这种设计仅仅存在于一些低端手机或者是三星的前代产品上了。


深究耗电缘由 自启动APP是元凶

安卓多年来一直跟人们留下耗电快、发热大、卡顿的印象。抛开发热和卡顿不谈,仅耗电快这一项我们来冷静的分析一下。

手上导致增加耗电的元件,有处理器,主要包括了CPU和GPU,屏幕也是一大耗电因素。目前,三星拥有成熟的屏幕技术,其Amoled屏幕的出货量占到了整个手机市场的99%,成熟的super amoled屏幕在耗电方面已经得到了完善,所以主要问题还在于CPU和GPU。

一般来说,GPU在运行大型游戏或播放高画质视频的时候才会产生较大能耗,消耗较多电量。所以一般情况下,在运行普通软件时,GPU的压力很小,并不会消耗过多电量。所以究其根本,耗电还是和CPU关系密切。


那么谁能使CPU耗电呢?答案就是,APP和系统。系统方面,我们可以在电池管理中看到系统的耗电量,能够优化的系统,耗电量也会明显降低。APP方面,手机上运行的各种APP,都是能够让CPU提高频率,进而消耗电量的元凶,尤其是一些会自启动的APP后台,导致手机CPU负荷增大,内存使用率上升。安卓系统本身对于APP权限的放纵,加之APP市场乱象频出,稍不留神手机里就会安装各种自启动APP,甚至是启动一个便启动同一厂家的所有APP的“全家桶APP”。

综上所述,能够限制APP的自启动权限和优化系统功能才是解决续航问题的真正方法。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次