处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

奇葩漏洞再现,iPhone秒“变砖”新玩法

奇葩漏洞再现,iPhone秒“变砖”新玩法
来源:新浪科技 时间:2016-02-15

北京时间2月15日消息,根据报告的一个漏洞,如果用户将iPhone的日期调整至1970年1月1日,那么iPhone就会变砖。

这一漏洞影响了64位的iOS 8和iOS 9,以及使用苹果A7、A8、A9和A9X处理器的平板电脑。

目前这一漏洞尚未得到正式确认,但多篇报道都分别证实了这一漏洞的存在。如果希望触发这一漏洞,那么iOS用户可以进入设置->通用->日期和时间菜单,关闭自动设置选项,随后手动调整时间至1970年1月1日。

在设置完成后,用户需要重启手机并进入Apple Store。这时你将会看到,你的iPhone已损坏,无法恢复,无法启动。手机已经变砖。

一些Reddit用户猜测,问题的根源在于时区设置。在尽可能回退日期的过程中,时钟时间将变为负数,而这是iOS不认可的。苹果尚未对此问题置评。目前看来,问题只会影响64位手机。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次