处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI的步进器可简化电机旋转技术

TI的步进器可简化电机旋转技术
来源:EEFOCUS 时间:2016-01-27

近日,德州仪器 (TI) 推出了3款用于24V步进式电机的全新器件,充实了其高性能步进式电机驱动器系列。其中2款器件还提供具有TI的专利的AutoTune技术,该技术可免除对步进式电机调谐的需要,并提供2个集成式电流感测可以支持3D打印机、机器人、工厂自动化设备、点钞机等应用。

DRV8880和 DRV8881器件上的AutoTune技术免除了耗时且重复的手动调谐,从而让设计时间可大幅缩短。这个片上智能化可在电机的生命周期中动态地监视电机性能,并且可适当地调节衰减设置。即使在电机属性、电源电压、负载以及转矩变化的情况下,该功能也可开发出安静且高效运行的电机。

有些电机系统无需用到AutoTune技术所具有的稳定性和较长使用寿命等优势,在这种情况下,设计人员可以利用具有集成式电流感测功能的全新 DRV8885双极步进式电机驱动器。TI在这款器件中融入了一项独特的技术。这项技术不再需要用2个外部感测电阻器来准确地调节进入电机的电流,与同类器件相比,这不仅节省了高达20%的电路板空间,还简化了路由走线。

下面的表格中列出了这款全新步进式电机驱动器的其它主要特性:


工具与支持

设计人员可使用DRV8880EVM、DRV8881EEVM(针对相位/使能接口)、 DRV8881PEVM(针对PWM接口)和DRV8885EVM评估模块 (EVM)加快全新步进式电机驱动器的评估与设计。每个EVM特有一个板载MSP430TM微控制器,从而为设计人员提供一个能够加快开发和缩短上市时间的高成本有效性平台。每款EVM均可在TI store和授权分销商处购买。

如需解决步进式电机方面遇到的难题,设计人员可以在德州仪器在线技术支持论坛中寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。

封装与供货

DRV8880和DRV8881目前采用28引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,以及带散热片薄型小尺寸封装 (HTSSOP) 类型。

DRV8885目前采用24引脚HTSSOP封装。DRV8884将于近期采用24引脚HTSSOP封装。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次