处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为晋升手机大陆王:海思/高通/联发科都会沾光

华为晋升手机大陆王:海思/高通/联发科都会沾光
来源:工商时报 时间:2016-01-25

大陆手机新天王华为扩大市占率的气势锐不可挡,去年在大陆的市占率高达20%,顺利追过联想、拿下龙头宝座之后,据产业调查机构预估,2016年华为不但可稳居大陆龙头之位,而且市占率有机会再向上提升。

华为的自主晶片厂海思,让华为高阶手机具备差异化的特性功不可没,而高通、联发科虽只能在华为供应链里提供中、低阶的晶片,不过也将可搭着市占提升的顺风车尝点甜头。


据TrendForce统计,2015年全球智慧型手机出货量为12.93亿支、年成长10.3%,其中来自大陆的手机品牌合计出货量高达5.39亿支、占全球比重超过40%,而且全球前10大手机品牌中,有7 个来自大陆。大陆当地的区域年成长则明显高于全球的平均,在大陆本土品牌排名上,华为在2015年首度超越联想,为大陆手机品牌厂,全球排名则仅次于苹果、三星,位居第三。

联想合并摩托罗拉,在2014年位居大陆手机品牌位,但是合并效益在2015年并没有获得延续,不但之位被华为夺下,就连小米都以微幅的差距以 13.3%市占率窜到第二位,联想则以13.0%的些微差距被挤到第三名。TrendForce预估,联想在2016年将可追过小米回到第二名,由于联想手机晶片供应厂为联发科,因此联想在2016年奋起的状况也将牵动联发科今年的发展。

2015年大陆当地手机新龙头华为,由于不断投资研发、并将累积技术提供给海思,成立独立开发应用处理器晶片,受惠于累积的IP智财权发挥作用,华为在 2015年的高阶智慧型手机已全面搭载海思的麒麟系列应用处理器,并搭配高通、联发科在中、低阶智慧型手机中作出特色机、高性价机。

由于华为的多层次的产品销售手法,在大陆的众机海中开始出现差异化的成效,引领华为在2015年销售量突破1亿支大关,约达1.08亿支,年成长率高达49%,并订出2016年出货目标提升至1.3亿支的目标。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次