处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

图说每日科技新闻:苹果更新CarPlay名单,传统车厂尽收麾下

图说每日科技新闻:苹果更新CarPlay名单,传统车厂尽收麾下
来源:EEFOCUS 时间:2016-01-13

易阅读的科技新闻,尽在每日图说:苹果更新CarPlay名单,传统车厂尽收麾下;赵伟国:一定要建存储器厂;HTC VR设备将上市;Gartner报告显示2015半导体衰退;百度贴吧商业化起风波,李彦宏为何摆脱不了急于变现的魔咒?

 

1月12日,苹果公司公布了Carplay车载信息系统服务的完全合作厂商和兼容车型名单。包括奥迪、福特、雪佛兰、本田和大众这些美国消费者耳熟能详的 汽车厂商均出现在了名单之列,但斯柯达、雪铁龙和DS Automobiles这些在美国市场几乎不曾出现过的品牌也同样出现在了这份名单之中 ,传统车厂尽收麾下,苹果进军汽车市场的步伐开始加快。

 

 

紫光集团董事长赵伟国日前接受财新周刊专访时表示,“不管有没有收购,我肯定要自己建设存储(储存装置)工厂。” 但据台湾地区业界人士分析,由于DRAM及NAND Flash等重要存储器专利都掌握在国际大厂手中,中国无能力自建存储器工厂,因此紫光此前通过公募筹集打算投入到存储器产业的600亿元资金,很有可能 依循先前投资美国硬盘厂商西部数据的模式,拿来投资入股美光。

 

 

HTC CEO王雪红确认,HTC Vive虚拟现实头戴设备将于2月29日开始接受预定。王雪红表示,HTC将专注于虚拟现实技术,同时减少对智能手机的依赖。“是的,智能手机很重要,但给其他互联设备,例如可穿戴设备和虚拟现实设备开发更自然的扩展更重要。”

 

 

Gartner 公布 2015 年全球半导体市场营收预估:2015年全球半导体销售额为 3337 亿美元,较去年同期同比下降 1.9%,产值前 25  家厂商收入总值占全体营收比率达到 73.2%,较去年占比 71.7% 还高出 0.2%,英特尔、高通、美光等前十大厂商均掉入负增长泥潭。

 


1月12日,百度将很多病友吧通过多种方式将经营权出售,进行商业化的消息传遍网络。对此,我的评论是:互联网领域急着变现从来难有好下场,阿里腾讯差不 多十年前就已经想明白的事情,百度到现在还搞不清。是因为李彦宏长得太帅没有被拒绝的经验,所以悟不到欲速则不达的道理吗?

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次