处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能手机的2016年,我们可以期待什么

智能手机的2016年,我们可以期待什么
来源:eettaiwan 时间:2016-01-06

你相信吗?距离世界上支相机手机诞生其实只不过15年,而且当时的产品只能支援0.1百万画素;快转到今天,市面上的智慧型手机已经能支援1,600 万画素的摄影品质,并可提供消费者强化照片与视讯的功能,完全不逊于智慧单眼相机(DSLR),甚至内部储存容量还高过于某些笔记型电脑。


当我们进入2016年,将看到全新的智慧型手机相机市场有更多的重大进展;摄影机制造商正在将技术推向极限,并开拓新领域,例如3D摄影机、超高画素相机 (80百万画素)、能拍摄360度全景影像的摄影机,还有视讯拍摄讯框速率达到1,000 frames/s的产品。4K超高画质手机也是2016年的看点之一,不只是支援一般视讯串流,我们将看到使用者利用其超高解析度,在智慧型手机上制作他 们自己的内容。
 

GoPro将推出可拍摄360度全景影像的摄影机

 

智慧型手机的连网速度在2016年也势必会再一次突破极限,例如快取、跳频以及物联网(IoT)管理等创新技术策略,为了满足使用者希望更频繁、更快速地 下载更大的应用程式、电影、相片、视讯等材料档案的期待,这是有需要的。部分预测指出,接下来五年全球网际网路流量将成长三倍,使用者开始下载的电影档案 可能高达80GB。

不过根据娱乐集团20th Century Fox的家庭娱乐部门(Home Entertainment)全球研究暨技术策略副总裁Danny Kaye的说法,到2019年,全球平均网速只会由目前的5Mbps进步到11.3Mbps;我们实际上需要达到Gbps等级的网速,才能实现“无痛”下 载GB等级档案。

除了智慧型手机体验的变化,智慧型手机市场本身也将有所进展,随着中国新兴智慧型手机品牌厂商崛起,我们将在2016年看到更朝全球化发展的手机市场;而 根据市场研究机构Gartner预期,小米(Xiaomi)、联想(Lenovo)与华为(Huawei)等厂商的出货量将持续成长。2015年对智慧型 手机买主来说是振奋的一年,而他们对于2016年将有更多的期待!

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次