处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

展望2016:不拥抱物联网的终将失望,台湾不幸躺枪

展望2016:不拥抱物联网的终将失望,台湾不幸躺枪
来源: eettaiwan 时间:2016-01-05

时光飞逝,崭新的一年到来,电子相关产业界也持续追寻新的市场契机,以便能从“不太妙”的景气中交出亮眼的成绩单。


展望2016年,从各家市调单位做出的预测来看,牵动整个电子相关产业的应用市场仍是物联网(IoT)。根据Gartner的技术报告预测,在 2016年几大技术趋势中,物联网与万物联网所衍生的资讯处理与分析,将使物联网更显“真实”,因此不仅物联网装置与通讯技术的再进化,整合与处理庞大资 料的物联网平台将是新年度发展的重点。

Gartner更表示,物联网平台补强网路应用程式和服务结构。管理、安全与其他科技的整合,以及物联网平台的标准,是建构、管理与保障物联网的基础要 素,可以说物联网是数位网格的组成部份,环境使用体验和新兴而活跃的物联网平台则是实现物联网的主要元素,因此2016年甚至未来,任何拥抱物联网的企业 都需要发展物联网平台。

 

市场研究机构TrendForce也认为,2016年物联网仍会撑起一片大商机,待业者挖掘。凭藉着关键技术与行动装置、行动及无线网路的兴盛,物联网在 市场上的发展及应用将快速成长,从近几年逐步发展的智慧家庭,再到备受关注的工业4.0及智慧城市,在在都是物联网的实践领域。其中,物联网架构中的应用 服务层如医疗、零售、物流、交通等专业垂直领域,更将占物联网总体营收的70%。

拓墣产业研究所(TRI)并指出,要能取得物联网商机,业者应聚焦在应用服务,着重垂直领域的深化以及异业结盟,进行创新服务的发想。值得注意的是,除了 仰赖既有企业的努力外,越来越多的创客(Maker)也开始加入,使市场更加活络。物联网带动的不只是生产效率的提升或成本的降低,更应专注在以人为本、 价值提升以及共享主义的发展。

2016年物联网三大应用领域

物联网在2016年依然备受瞩目,不过,由于物联网涵盖范围相当广大,电子相关业者该锁定哪几个应用领域?爱立信(Ericsson)新事业及业务发展副总经理周大企表示,运输、公共事业与智慧家庭将是物联网应用发展快的领域。

目前包括富豪(Volvo)、台湾裕民海运已开始导入物联网技术,分别提升行车安全与更有效管理船队。周大企指出,运输领域会迅速导入物联网的原因之一是 安全,对任何运输企业来说,安全的维护是的课题,其次才是运输效率与成本,导入物联网后,一般私家汽车可透过车间通讯(V2V)或车与道路基础设施间 通讯(V2I)降低事故的发生:而车队或船队导入物联网技术,可即时收集或追踪运输车辆及船只的资讯,若有事故发生可以时间得知,若航行方向有任何突 发状况也可预先避免。

不仅如此,运输产业导入物联网技术还可有效节省燃油,提升管理与运输效率,进一步降低成本。

在智慧家庭方面,虽然智慧家庭已发展几年光景,但随着消费者对家庭生活便利与安全等需求不断攀升,在物联网技术加持下,智慧家庭将发展更加强劲。公共事业则是包括智慧水电表、智慧城市等,周大企认为,在各国政府的大力推动下,智慧城市的发展将越来越完整。

不过,业者更该注意的是,物联网资料分析衍生的应用,若能掌握或进一步进入物联网资料分析领域,将能掌握更多物联网商机。IDC报告即指出,2020年单就亚太区物联网商机,则将上看5,830亿美元,而从物联网应用所产生出来的庞大巨量资料更是可观。

微缩成半导体课题

因应2016年物联网发展趋势,半导体晶片产业也需要“与时俱进”。2016年物联网发展规模将更加庞大,更多所谓的物联网装置也将进入市场,而物联网装置要求的小型化与更长的电池续航力,让半导体业界也开始以微缩晶片来因应。

预期更“小”的先进制程如10奈米、7奈米的研发工作将会持续进行,新物联网装置对晶片的需求也可望让设备、封装、晶圆代工/制造等半导体领域在2016年迎来“春燕”。

5G稳步发展

物联网对通讯技术的影响不外乎是支援更多装置同时上网,且能不减其传输速度,还要够稳定。也因如此,现有的3G已不敷使用,4G长程演进计画(LTE)或LTE-Advanced也正致力透过许多方式,以及结合无线区域网路(Wi-Fi)满足物联网世界的通讯需求。

Gartner与其他市调机构皆认为,正在研发起步阶段的5G技术,可以说是为物联网应用量身打造。Gartner表示,5G许多新的技术规格中,包括 32×32或64×64多重输入多重输出(MIMO)、每根天线都能执行波束成型(Beamforming)以及更大的网路覆盖率等都是为了因应物联网庞 大连网装置数量所发展。因此2016年,相关业者对5G通讯技术的投入力道,相信也会再增强。

下一步——物联网标准的建立

物联网议题在2016年持续发酵,电子相关产业也不免会关注物联网长久持续发展的下一步。周大企认为,标准化会是物联网挑战下一个阶段的重要议题,有了共 通标准,物联网应用才能解决互通性问题,进一步将市场扩大。不过他也坦言,2016年能否出现大一统的物联网标准仍是未知数,但现阶段已有厂商开始推行, 期能达到抛砖引玉之效。

为消弭物联网互通性问题,爱立信提供SaaS解决方案——设备连结平台(EDCP)。周大企指出,物联网设备可以直接或透过闸道接取行动网路,设备间也将 彼此通讯,以做为端到端机器对机器(M2M)系统的一部分,并与个人和中央控制系统通讯传输资料,但若是装置或网路资料平台彼此不互通,人们将无法享受物 联网带来的便利性,因此,爱立信EDCP为物联网相关开发商提供了一个标准的平台,除可快速发展其产品,且可进一步与其他利用EDCP架构开发的平台顺利 介接。

目前包括德国电信(Deutsche Telekom)、法国电信(France Telecom;现更名为Orange)与瑞典TeliaSonera等电信营运商已组成GMA联盟,利用EDCP平台提供服务。周大企强调,虽然EDC 尚未成为全球物联网共通标准,但随着越来越多企业的加入、共同推动,EDCP将获得更多“支持”。

企业转型成必然

物联网不仅改变人们的生活,影响电子、半导体与其他相关产业,更将使投入或未投入物联网发展的企业本身开始转型。

日立旗下全资子公司日立数据系统(Hitachi Data Systems,HDS)亚太区技术长Adrian De Luca表示,随着物联网应用风潮吹向企业本身,2016年企业将努力改善重要技术性与非技术性部门,加速数位化转型。日立数据系统资深技术顾问梁万宇补 充说明,2016年亚太区IT与企业发展将受到数位转型、智慧城市、跨型态IT、多云端和人才短缺等五大因素影响。

其中,物联网带来的影响则是由于数位通路带来的经济效益,促使企业朝数位转型迈进,以及智慧城市。梁万宇表示,根据Gartner CIO Agenda Insights的报告,去年只有16%的企业资讯长(CIO)肯定数位化通路的营收,如线上支付…等的潜力,但今年此数字成长至37%,证明不只CIO 推动数位化计画,企业各部门也开始建置自己的平台。另一方面,营运长(CMO)不再要求IT部门建置系统,而是直接向供应商采购平台即服务解决方案,并不 再被动等待厂商或竞争对手开发新平台,而是主动破坏与建置新系统。

物联网应用之一的智慧城市对企业带来的转变则是,企业也有更多机会参与公共计画的投资。梁万宇解释,亚太地区智慧城市从公共安全到交通运输的发展速度相当 快,许多国家已针对各种议题推出智慧城市计画,不过,有经验或财力来规划与执行这些计画的政府并不多。因此,政府与大力投资物联网的重要业者合作,藉由整 合其既有的智慧财产并结合技术供应商的生态圈,进一步开发实现智慧城市的解决方案。

2016年,随着各国官方推出各种智慧城市计划,例如“数位印度”、“智慧新加坡”与“数位中国”,已转型的智慧企业将是实现智慧城市的催化剂。Navigant Research预估,2023年智慧城市每年的技术投资将成长四倍,达113亿美元。

2016年台湾物联网发展

2016年各国、厂商持续抢攻物联网商机的同时,台湾的发展又是如何?周大企认为,从物联网三大应用市场来看,台湾政府与厂商仍须加油。原因在于,台湾消 费者对于隐私权的重视度大过于智慧家庭的便利性,因此台湾智慧家庭虽已有业者如保全或电信厂商的推广,但进展仍旧较慢,

而公共事业与交通运输方面则需要政府多推一把力。事实上,交通运输在台湾裕民海运率先导入物联网之后,可望带起台湾其他运输业者群起效尤;但公共事业的部份,仍需要台湾政府的带头,才能有更显着的发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次