处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

唯智WMS+TMS携手歌尔声学 传递美好声音

唯智WMS+TMS携手歌尔声学 传递美好声音
来源:EEFOCUS 时间:2015-12-30

美通社 -- 近日,专注于供应链全程管理和解决方案的IT及云服务商唯智信息(微信号: vTradEx)宣布正式签约歌尔声学股份有限公司,通过 WMS+TMS 两个系统的共同实施,助力其仓储到运输的整体精细化管理。

 

唯智携手歌尔声学 传递美好声音

歌尔声学坚持自主创新,专注声学科技,致力成为世界一流的声、光、电整体解决方案提供商。同样,专注于供应链全程管理和解决方案的 IT 及云服务商的唯智信息,也致力成为中国秀的物流软件提供商。正是拥有共同的目标与理想,使歌尔选择了唯智,未来通过 TMS 和 WMS 的双系统协调管理,实现从仓储到运输的精细化管理。

 

此次通过唯智 TMS 系统实施,可以使歌尔管理调度与运输过程实现可视化,提前发现异常问题,提前预警,实现过程管理和实时跟踪。同时还解决了目前仓库人工管理准确率与效率低 的问题,大大提高歌尔的作业效率和服务品质,也提升了客户对歌尔的满意度,使其在同行业中始终保持的竞争力和绝对的优势。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次