处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

尺寸小的电池管理解决方案 TI bq25120登陆Mouser

尺寸小的电池管理解决方案 TI bq25120登陆Mouser
来源:云汉芯城 时间:2015-12-22


2015年12月22日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的bq25120电池管理IC。bq25120是针对可穿戴市场的尺寸小、功耗低的电池管理解决方案,在启用降压转换器且工作电压为1.8V时,仅需要700 nA的无负载静态电流。此解决方案支持电压为3.6V至4.65V的电池,以及5mA至300mA的快速充电电流,这让可穿戴和工业物联网 (IoT) 应用处于常开状态,而又不会耗光电池电量。

Mouser分销的TI bq25120电池管理IC在2.5mm2 的微型WCSP封装内集成了线性充电器、可配置低压差 (LDO) 稳压器、负载开关、降压转换器、按钮控制和电池电压监视器。bq25120整合了高效、低静态电流降压转换器与TI的DCS控制架构,将轻负载效率扩展至10-µA负载电流以下。工作与关断期间的低静态电流程度的延长了电池寿命,低至500 µA的精确充电终止电流限度的增加了充电完成之前传送到电池的电能,从而使得电池能够在更加耐用的满充电状态下对外供电。

bq25120的I2C编程接口允许设计人员设置主要的参数,包括电池充电电压、电流、终止阈值、输入电流限制、负载开关控制、灵活的定时器和复位选项。此外,还为此器件提供了支持的bq25120EVM-731评估模块,一个高性能、易于使用的开发套件,有助于工程师利用板载bq25120 IC设计灵活的电源管理解决方案。bq25120 IC及评估板是智能手表及其他可穿戴设备、健康状况监控医疗配件和可充电玩具的理想之选。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/Texas-Instruments/ti-bq25120-battery-charge/
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次