处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中兴微电子:小心,我也有64位大小核芯片了

中兴微电子:小心,我也有64位大小核芯片了
来源:C114中国通信网 时间:2015-12-16
中兴通讯控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司(简称中兴微电子)在IPTV机顶盒芯片上异军突起,自2013年中兴微电子IPTV芯片正式产品化以 来,已经实现在全国20多省市批量发货,截止2015年11月,发货超过四百万片。在2015年国内新增IPTV市场上,中兴微电子IPTV芯片已经实现 10%以上占有率。

近年来, IPTV市场呈现爆发式增长,中兴微电子精准的把握到这一发展趋势,前后推出了ZX296700、ZX296702系列IPTV芯片解决方案。中兴微电子 IPTV芯片凭借成本优势、深度定制化服务和快速响应优势,已经成功应用于中兴通讯IPTV机顶盒等项目,并提供了标清、高清、智能等多种IPTV解决方 案,逐渐成为IPTV行业的有力竞争者。

凭借良好的市场基础,2016年中兴微电子将在原有单核、双核芯片的基础上推出4核、6核、8核等多颗芯片,与国内外机顶盒芯片厂家展开更为激烈的角逐。同时,提高多媒体芯片整体解决方案的能力,为下游厂家提供更具有成本竞争力的产品。

中兴微电子拥有SOC设计、多媒体技术等成熟技术,具有快速开发客户定制产品的能力。2016年,中兴微电子数字媒体产品线将推出64位大小核芯片及其他 5款芯片。该系列芯片支持真4K@60解码,真10bit输出、以及ES3.0、VP9硬件解码、4KUI和真64位AndroidLOS等真4K的指 标, 64位处理器相比现有32位处理器处理数据的能力更强,大小核架构能有效提升处理器性能以及降低功耗。搭配支持64位Big-Little的 AndroidL系统,能全面支持IPTV/OTT盒子、平板电脑、车载等产品。

中兴微电子2016年推出的多媒体芯片系列,在保持终端多媒体音视频前后处理技术的同时,不断提高产品的集成度,优化整体解决方案,为客户提供更具性 价比的解决方案产品,大举拓展IPTV、OTT、DVB、车机、IPC等市场领域,在多媒体终端市场上全面布局,发力多媒体终端市场。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次