处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

重提国产操作系统,时机刚刚好?

重提国产操作系统,时机刚刚好?
来源:集微网 时间:2015-12-15

2015移动智能终端峰会即将于12月23至24日在北京召开,本次会议由工业和信息化部指导,中国信息通信研究院主办,将在智能家居、终端安全、移动办 公等若干领域展开深入交流。终端安全的讨论是本次大会的一大重点,为此,本次大会的合作媒体CNII在会前对中国科学技术研究所研究员,中国工程院院士倪 光南进行了专访,就中国智能终端操作系统的问题请倪院士进行了解读。
 
中国需要构建自主操作系统

截至2015年6月,中国网民规模达6.68亿,互联网普及率为48.8%,中国早已成为名副其实的“网络大国”。但从“网络大国”到“网络强国”,中国 要走的路还很远。倪院士在采访中表示,当前制约我国成为网络强国的因素很多,其中很重要的一点就是我国的核心技术一直受制于人。当前信息领域的新技术层出 不穷,但CPU和操作系统作为关键核心技术的地位不变。操作系统可以与一个或几个CPU相结合,引领相关软硬件,构成一个生态系统。放眼整个市场,PC领 域的主流是微软操作系统,在移动领域的主流是苹果、谷歌和微软操作系统。无论是PC领域还是移动领域,都没有我国国产操作系统的一席之地。

当前,国际竞争加剧,全球的信息安全形式日益严峻。“棱镜门”事件的曝光更进一步证实了海外操作系统不仅无法保障信息安全,还会成为泄露国家信息的“帮 凶”。在这种大环境下,依托海外系统来处理国家信息无法维护国家网络空间主权、安全和发展利益。虽然包括阿里巴巴、华为、小米在内的众多国内企业也进行了 国产操作系统的研发,但是这些操作系统大多是在安卓系统的基础上进行定制修改,系统核心的代码版权与发展控制权还是在谷歌公司的手里,严格意义上并不算 是国产操作系统。倪院士表示,“只有严格意义上的国产操作系统,即满足安全可控要求的操作系统,才能助力我国实现从网络大国到网络强国的飞跃。”
    
国产操作系统的优势

究竟什么样的国产操作系统才能被称之为严格意义上的国产操作系统呢?倪院士表示,严格意义上的国产操作系统,应满足自主可控、安全可信的要求。
从自主可控性上来看,国产操作系统的代码必须是自主开发的,或遵循开源许可证基于开源代码发展而成,或通过合法授权获得,在知识产权上(包括版权和专利) 不受制于人;需要拥有足够规模的、真正掌握核心技术的研发人员队伍;可以保证相关技术、产品、生态不受制约地发展;拥有完整、可控的供应链;资本构成和产 品增值符合国产要求。

从安全可信性上来看,国产操作系统需要具有极高的安全性才能防御各种攻击,保障我国的信息安全。以目前较为优秀的国产元心系统为例,在安全性上,元心系统 已经由中国信息安全测评中心测评,获得了信息安全产品分级测试认证标准中的EAL 4安全认证。目前国际上已通过EAL4级的移动操作系统包括BlackBerry OS和Windows Mobile,在安全性上位居世界前列,具备充分保障我国的信息安全的资质。

现实的瓶颈与未来的机遇

倪院士认为,当前,我国的国产移动操作系统进入了一个瓶颈期。一方面,现阶段大多数国产移动操作系统的研发,基本上是基于安卓进行定制修改,仍然受制于谷 歌,无法满足信息安全的要求,另一方面,研发自主可控国产操作系统的公司,普遍存在公司规模小、发展较为分散、产品同质化严重等问题。

虽然挑战严峻,但是国产操作系统在发展上也有着良好的机遇。从技术和产业角度来讲,目前中国的信息产业中,除了集成电路制造业与发达国家仍有很大差距外, 整体的差距并不大,我国在通信设备企业、高性能计算机、互联网企业、网民和手机网民规模、智能手机产业等等方面都在世界上名列前茅,发展国产操作系统具备 较好的技术和产业基础。从人才角度来讲,中国身为世界第二大经济体,拥有世界的科技人力资源。倪院士强调,“信息产业和传统制造业不同,人才是要 素,工业基础影响较小,较易实现弯道超车。”从市场的角度来讲,当前党政军等信息安全重点领域的市场缺口亟待填补,未来可逐步扩展到一般市场,市场前景非 常有利于国产操作系统的发展。

国产操作系统的推广模式
当前,包括微软、苹果、安卓在内的海外操作系统已经基本完善,如果单纯依托市场手段,发展国产操作系统的难度较大。然而,随着信息安全的问题日益突出,倪 院士建议,我国应该充分发挥能集中力量办大事的优势,比照“两弹一星”、“北斗”等项目的模式,把发展国产操作系统上升到保障网络安全的高度,借助国家力 量集中推进,加速国产操作系统发展。

在推广层次上,建议先选择突破点,取得突破后,再以点带面,整体推进。党政军是信息安全需求的重点领域,建议先从党政军等重点部门入手,逐步向企事业单位和个人用户辐射推广,在增强国家信息安全的同时促进国产操作系统的发展。

国产操作系统在保障网络安全的层面上优势突出,但形成完整的生态体系还尚需时日。针对这种特殊的情况,国产系统在推广上通过与终端厂商合作,可以推出“双 系统”手机的模式。让消费者同时使用安卓系统与国产系统。“在涉及到安全保密等重要应用时,将手机切换至国产系统,保证信息安全;在日常生活娱乐应用时, 将手机切换至安卓系统,保证有充足的应用软件支撑。这样,可以逐步培育国产系统的生态,并培养消费者使用国产操作系统的习惯。”

后,建议国产操作系统积极与国内的互联网企业展开合作,鼓励企业将其服务移植到国产操作系统上,逐步丰富国产操作系统的软件和服务支持,提升用户体验。此外,可通过举办科技竞赛等活动,吸引更多的开发者为国产操作系统编写应用程序,完善国产操作系统的生态体系。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次