处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

武岳峰好恼火,眼睁睁看着矽成IC设计业务落入联发科囊中

武岳峰好恼火,眼睁睁看着矽成IC设计业务落入联发科囊中
来源:工商时报 时间:2015-11-25
经济部投审会昨(24)日开会通过大陆伍岳峰创投收购美商矽成100%股份案,因国内还未开放陆资经营IC设计业,矽成台湾分公司的IC设计业务将以营业让与方式,出售并转让给联发科(2454)子公司翔发。

投审会表示,美商矽成持有英属开曼群岛商矽成科技在台分公司与矽成集成电路逾9成股权,因陆资入股美商矽成后,台湾子公司与分公司的投资人身分也由原本外资转为陆资,必须向主管机关主动通报身分转换。

官员说,矽成子公司原有两大业务,分别为IC设计业与销售、采购,目前国内尚未开放陆资可投资经营IC设计业,矽成集成电路在今年7月以营业让与方式出售 并转让相关IC设计业务、资产与人员给联发科子公司翔发投资。未来矽成集成电路及矽成科技台湾分公司在台湾只能从事经营芯片销售及采购等业务,不得从事与 IC设计相关的研发活动、技术开发和人才挖角。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次