处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

进入新常态,PC市场触底

进入新常态,PC市场触底
来源:第一财经日报 时间:2015-11-24

从2012年增长趋缓以来,PC市场的冬天已经持续4年,但阵阵寒意中却已经出现温暖的转机。

 

“我们认为2016年是全球PC市场止跌之年,中国市场2016年仍有5%左右下滑,但预计到了2017年也会见底。”IDC助理副总裁王吉平23日在接受记者采访时表示。

 

“我有很大的信心,PC市场一定会重新起来。”英特尔中国区总经理夏乐蓓此前接受记者采访时表示。受PC市场不景气影响,PC业务占据大部分营收的芯片、存储厂商业绩长期承压。

 

对于PC市场探底回升,业界已经形成较多共识。接下来,疑问仅在于转折何时出现。

 

2016年见底?

今年第三季度,全球PC出货量排名的联想销量接近1500万台,同比下滑4%,排名第二的惠普销量1370万台,同样下滑了4%。

 

2015年第三季度,主要受到PC业务影响,英特尔旗下客户计算集团营收比去年同期下降7.5%。无锡某知名硬盘存储企业制造基地,虽然数据爆发式增长长期有利于存储行业,该基地存储设备制造产能的扩张仍受制于全球PC下滑。

 

根据IDC(国际数据公司)数据,2015年,全球PC出货量预计将比去年下滑8.7%,中国市场下滑幅度预计在6%左右。PC市场的下滑主要受消费级市场下滑影响。

 

不过,PC行业也出现了有利于见底回升的多个积极因素。到2016年,消费级PC可能迎来一次集中换代潮。“我们计算的PC平均生命周期,台式机是6.5年,笔记本是4.5年。七八年前的机器,赛扬已经不能使用,一定会出现换机。”王吉平对记者说。

 

与此同时,2015年,英特尔推出第六代酷睿处理器,微软推出新的Windows10操作系统,4K显示技术进入PC产品也只是时间问题。硬件、软件 技术集中使用对于市场的拉动,将可能在今年年底、明年年初得到体现。有数据显示,2015年,仅中国使用超过四年的PC达到1.5亿台,使用超过6年的 PC也达到3000万台。

 

“从2012到2016年已经是连续五年放缓的过程,假设说该离开的用户都已经离开,加上我们没有看到平板和智能手机在商用领域对PC的代替,以及到了换机时间。综合这些因素,我们认为到2016、2017年,PC有一个企稳回升过程。”王吉平说。

 

夏乐蓓也认为,PC市场迎来转机的时间节点可能是今年年底或者2016年上半年,“我们会看到消费级PC市场先起来,后面是企业级跟上。”

 

王吉平向记者表示,根据IDC预计,到2016年,全球PC市场下滑幅度有望从今年的8.7%降至1.1%,而到2017年中国市场也将见底。

需适应新环境

2015年中国PC市场整体洗牌剧烈,各大PC厂商中,消费级PC几乎全面下滑,商用PC领域出现了分化。

 

Quarter数据显示,2015年上半年,部分品牌被挤出中国整体商用PC(台式PC、笔记本)市场,三星、东芝等品牌在中国商用市场出货量降幅高达53.1%、48.6%,联想、戴尔等全球PC巨头整体持平,苹果以及部分国产PC厂商维持较高速增长。

 

2012年至今,苹果PC在全球市场排名从第八名上升到第四名。2015年,苹果PC在中国商用市场增速达到9.4%,背靠政府采购和教育市场的清华同 方,在商用PC领域增速达到39.7%。“中国市场进一步要求国产化,政府采购多少对于国产背景企业有一定帮助。”王吉平在接受记者采访时表示。

 

“尽管2016年、2017年PC市场整体将止跌回升,不过要恢复到过去高速增长仍然比较困难,厂商需要适应新的市场环境。”王吉平表示,平板、智能手机 对PC的代替效应,过去4年已对用户有较多筛选,剩下仍选择PC的多为重度用户,例如学生,未来的PC产品,要更多有针对性推出。

 

同时,企业级市场对于PC厂商仍有较多机会,但也考验PC厂商如何适应环境、深耕渠道。

 

“从全球来讲,因为市场环境变化、终端多样化,确确实实影响到PC市场格局。我们内部去年就做了策略调整,比如加大对企业级市场关注,重点投入细分市场和 细分渠道,做了这两个转型。不管消费级也好、企业级也好,PC企业的成功关键还是如何选择自身策略。”在接受本报记者采访时,同方股份总裁助理兼计算机产 业本部副总经理张伟表示。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次