处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔Skylake产能怎么了,让PC市场雪上加霜

英特尔Skylake产能怎么了,让PC市场雪上加霜
来源:威锋网 时间:2015-11-24

今年 8 月初,英特尔以两款全新针对发烧级台式机的第六代 Skylake 处理器 Core i7-6700K 和 Core i5-6600K,表 示出重新重视桌面平台的决心。很显然,桌面用户等待 14 nm 的旗舰芯片等得太久了,英特尔也选择完全忽视在此之前两个月前姗姗来迟 的 Broadwell 桌面芯片,看来英特尔也认为 Skylake 才是 Haswell 的真正替代者,就连英特尔官方的演示中也是 将 i7-6700K 与 i7-4790K 进行比较,而不是不久前发布的 i7-5775C。

 

 

Core i7-6700K 收获了很多积极的评价,不过很早之前就被爆出面临严重供应短缺的问题,虽然英特尔的公关部门反应迅速,出面澄清供应将得到改 善,但是如今第三季度过去了仍未取得明显进展,甚至有一阵子英特尔不得不多次提到提高产量的承诺。然而,直到今天,英特尔的 Skylake 芯片仍然面 临着明显的供应问题。

 

证据众目睽睽

根据英特尔 8 月份提供的“建议零售价格”,Core i7-6700K 处理器的盒装版建议零售价分别为 350 美元,约合人民币分别 为 2173 元。考虑到以往国内销售 Core i7 旗舰通常在 2200 元左右的定,我们认为 6700K 应该也会照旧,但实际上这个价格肯定 买不到,一开始零售商包括英特尔官方店提供的零售价格为 2999 元,随后大多数第三方零售店提供打折之后,要买到正品盒装还是需要 2799 元左 右。

 

然而令人惊讶的是,双十一到来之时,其他各大卖家及平台都在疯狂折扣促销各类商品,然而英特尔的 Core i7-6700K 竟然逆市上扬,出现了全线 涨价的情况,正品盒装的价格渐渐飙到了 3000 元的幅度,部分认证的商家更是提价到了 3299 元或 3399 元级别,再看该芯片的散片也涨价到 了 2900 元左右,而且很多卖得贵得商家,竟然表示无现货要预定。

 

 

很显然,这无疑是缺货问题长期未得到缓解的重要信号,Core i7-6700K 市面上的存货已经不多,大部分商家了解到货源吃紧所以趁机敲诈一笔。现 在,无论是国内哪个电商平台,英特尔官方都已经做了 Core i7-6700K 下架处理,而且反复咨询他们的店员,也会告诉你目前暂时没有接到上架的 相关通知,毕竟只有当第三方零售商供货足能赚钱的情况下,英特尔官方才会继续销售。

 

其实不止国内供货紧张,国外的情况同样如此,无论是 Newegg 还是 Amazon 这些大卖场,Core i7-6700K 初正式销售的价格也 并非 350 美元,而是大多以 369.99 美元起售,后面逐渐涨到 389.99 美元,现在 Amazon 上的第三方商家甚至将价格提到 了 429.99 美元左右。至于欧洲, Computerbase 上的各个商家都明确表示处理器处于缺货状态,即便有货也在 390 欧元以上,一些 狠心的竟然开出了 450 欧元的高价。

为什么 Core i7-6700K 供应如此紧张?

英特尔自然不会对缺货以及价格疯涨的情况作出解释,正如之前大多数报道中提到的,英特尔承诺设法努力改善 14nm 工艺制程,以提 高 Skylake 微架构芯片的产量,但事实上几个月过去之后,情况完全并没有出现转机。这意味着,英特尔 14nm 工艺的有效产能存在着重大问题, 或者成品的良品率远远达不到英特尔的预期。

 

有些人认为,英特尔在从中搞鬼,期货营销目的是为了清理更多 22nm 第四代处理器积压的库存,或者说英特尔没有预料到购 买 Core i7-6700K 的用户如此之多,没有备货充足。其实不然,在近举办的投资者会议上,英特尔终于承认 14nm 确实进展不顺,遇到了 一些小困难。不过,英特尔重申,摩尔定律绝不会被打破,已经找到了 7nm 工艺的制造方法。

 

 

 

其实Skylake的供应问题不仅出现在了Core i7-6700K上,就连供应给合作伙伴的库存仍无法保证,微软的Surface Pro和 Surface Book高端的Core i7版本,正遭遇这限量发售、随时无货且等一个月才能发货的问题,即便是苹果今年也无法完成自家产品线从 Haswell到Skylake的升级,英特提供的货源只能勉供给高端的 27 英寸iMac一款产品。另外,全球所有PC厂商的笔记本电脑和台式机都在 更新换代的时期,几乎所有的 Windows 10新品都采用了Skylake芯片, 然而能在今年年底前实现出货的并不是很多。

 

英特尔真的需要加快解决 14nm 工艺的问题了,不仅是因为要确保各大厂商的新品能够顺利出货,而且英特尔自家的服务器处理器产品也到了更新周期。 其 22 纳米的 Haswell-EP/E 正计划升级到 Broadwell-EX,虽然英特尔将时间推迟到了明年第二季度,但解决良品率仍刻不容 缓,因为那是需求量相当大的面向数据中心和云服务的服务器芯片,同时也是英特尔真正获取利润的关键业务

 

或许高端 x99 或 Z97 平台现在还是不错的选择

如果能以正常 2200 元左右的价格购买 Core i7-6700K,那自然是好的事情,但其实想想,既然涨价到了 3000 元左右,那不就相当 于给人一个不买 LGA 2011 芯片的理论了吗?说实话,目前 Core i7-5820K 是相比 Core i7-6700K 更好的选择,因为 其盒装正品的零售价格仅 2800 元,英特尔官方和电商正规渠道都是这个价钱,散片甚至低于 2500 元以内。

 

Core i7-5820K 虽然是入门级的 X99 平台芯片,但好歹低也是个 6 核心的处理器,而且它超频潜力也相当不错。

 

 

另外,作为消费者,其实我们也可以选择上一代主流的 Haswell 处理器,相比 Skylake 而言目前折扣下来价格相当可观,尽管缺 少 Speed Shift 芯片级的节能技术、DDR4 内存支持、20 条 PCI-E 3.0 通道的处理能力,以 及 M.2/PCI、 Thunderbolt 3 和 USB Type-C 的原生支持等平台特性,但在英特尔对性能挤牙膏升级的基础上,你买的“过 时货”在性能上仍然不会落后新产品太多,现在搭建一台顶级的 Haswell 主机也是个相当合理的选择。

 

无论如何,刚刚燃起 PC 行业的新希望的 Skylake 处理器,所遭受到产能问题,确实对人们更新换代出促进 PC 销量产生了非常大的影 响,PC 发烧友更是对此不满,但今年 Haswell、Broadwell 和 Skylake 三代同堂,可选择的范围更大了,的确也是一个“另类” 的组装 PC 的黄金时期。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9066次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次