处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

那些冻手冻脚的工程师们,拿什么来拯救你?

那些冻手冻脚的工程师们,拿什么来拯救你?
来源:技术在线 时间:2015-11-20

冬天来了,寒意渐起。多穿衣之外,还有什么办法能御寒保暖?笔者花了些时间,在日文网上搜索到了一些比较别致的内容,在这里与大家分享。

办公族福音:平板取暖器

冬天常坐办公,腿冷脚凉有没有?有款方便的取暖器,若用它估计就不必再跺脚了。(见图)
 

平板式取暖器,可以装在办公桌的下方或侧下方,烘暖腿脚及至全身。

平板取暖器

野外防寒神器

为冬天要野外作业的朋友,介绍一款防寒背心(如图)。

 

发热防寒背心    性能

这种防寒背心,在背部设有发热体。发热利用的是远红外面发热体,而非电热线,因此称对人体无害,是可以保护人体健康的产品。使用时可与温暖一同收到远红外线的多种效果。

远红外线拥有很高的热效率,可发挥多种医疗效果,是对人体有益的一种自然热,有“生命之光”的美称。它可以维持人体的适当温度、可促进人体成长、开始人体内血液循环顺畅从而保证均衡供给营养、可以维持人体内合适的水分等。

该背心采用黑色碳纤维发热体,重量轻,含发热体在内只有300~350g;充满电以4400mA可工作6~16小时。

穴位保暖,事半功倍

有一种获得了专利、名为“暖朗”的颈带产品(见图)。

 

这种产品的原理是将市售的一次性“暖宝宝”放在口袋中,戴在颈上正好位于背后上方的“大椎”、“风门”穴所在区域。以“暖宝宝”的热量刺激穴位,来达到使上半身由内到外温暖的效果。(见图)

 

足腕温快可暖全身

另一款也利用了刺激穴位的方法来取得温暖效果的产品是足腕带,名为“足腕温快”(见图)。它能温暖全身。
 

这是一款由医学博士监制的足腕带,只要缠在脚腕上,就可收到效果。

其原理是,对足腕部的“三阴交”和“太蹊穴”集中加温,就可使全身温暖起来。 腕带使用了具有矿物粉末(远红外线)+锦纶纤维(铜纤维)双重温暖效果的材料。

 

新式“汤婆子”传统加创意

热水袋、汤婆子尽人皆知。但是也有巧思,如图这款。这是专为女性的贴心设计,估计有人一看就会爱上。
 

骨盆若受凉,会导致血液循环不良,身体会不舒服。让骨盆周围保持温暖的“坐汤婆”于是应运而生了。

只要加入热水,坐上去,汤婆子就会渐渐使子宫及腰周围温暖起来。女性朋友们,是否动心?

可穿在脚上的鞋“热水袋”鞋

还有可穿在脚上的“热水袋”鞋问世(见图)。

 

有了这种“热水袋”鞋,爱用热水泡脚的朋友就多了一些方便:可以随时随地暖脚,不必打湿和呆坐脚盆边等。
 

当然,还有许多可保暖的用品。比如这一款羽绒靴(如图)。轻软可爱,是室内保暖佳品。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次