处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone首现负增长,手机业胆寒

iPhone首现负增长,手机业胆寒
来源:网易科技报道 时间:2015-11-18

据国外媒体报道,凯基证券(KGI Securities)的分析师郭明池认为,苹果iPhone本季度销量将在7000万到7500万部之间。这意味着这家科技巨头强业务段的年末表现仅有微幅增长,甚至是负增长。

 

若该分析师预测准确,这也意味着随着iPhone年销量不如以往,苹果公司将大改战略。

 

今年1月时,苹果曾打破一切悲观预测,用创纪录的iPhone销量给出了强劲的财季财报。从2014年10月到当年年末,苹果售出了7450万部iPhone手机。上年同期的销量是5100万部,前一年则是4780万部。

 

而在今年其他大部分时间里,市场上则笼罩着对iPhone销量难以增长的担忧情绪。7月时便有看空分析师警告称,苹果增长将会放缓,即该公司未来很难再添销量。即便是在发展中国家,智能手机市场也显现出饱和的迹象。

 

凯基证券分析师给出的7000万到7500万销量预期较之前稍微乐观。该分析师在8月时曾预测期内iPhone第四季度销量应为6500万到7500万。新的预测包含了增长的空间,但也仅仅是不到1%的增长。

 

投行太平洋皇冠则给出了更为悲观的6700万部预期。其他较为乐观的分析师有给出8000万部的预测。

 

 

苹果高管并不认同销量停滞的看法。公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在上季度财报电话会议上谈及iPhone销量可能下降的问题时讲到,他本人并不认为销量会放缓,相反还会继续增长。

 

市场调研公司IDC认为,到2019年智能手机市场销量将达19亿部。安卓产品将占大约81.1%的份额,其余市场则主要归苹果所有。在未来四年里,即便 苹果的份额仅有个位数百分比的增长,也意味着公司将卖出许多iPhone。如果苹果份额在2019年增至18%,那么对应的iPhone年销量就会提高约 50%。

 

考虑到市场意见不一,苹果明年1月份的财报可能会成为公司近年来重要的一季财报。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次