处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

半导体全面不景气?你到汽车市场转转去

半导体全面不景气?你到汽车市场转转去
来源: eettaiwan 时间:2015-11-16

市场研究机构IC Insights的报告显示,汽车产业对半导体晶片的需求成长率高于其他应用领域,同时间包括电脑与消费性电子等传统上是晶片应用主流的领域则成长乏力;而亚太区已超越欧洲成为的车用晶片市场。

 

IC Insights估计,在2014至2019年间,来自汽车产业的晶片需求每年平均成长6.7%,比整体晶片产业在同期间的平均年成长速度4.3%高出 2%以上。该机构将晶片产业分成六个应用领域,分别是汽车、电脑、消费性电子、通讯、政府/军事,以及工业/医疗。

汽车产业对晶片需求持续强劲,主要原因之一是汽车的日益增加的连线与自动化功能来自于越来越多的半导体元件;而汽车产业对晶片需求,相较于其他产业也较稳定,因为其产品设计与量产周期较长。
 

 

来自汽车产业的晶片需求每年平均成长6.7%,比整体晶片产业在同期间的平均年成长速度4.3%高出2%以上

根据IC Insights的报告,汽车搭载的新一代先进驾驶辅助系统(ADAS)的运算负担迅速攀升,为了支援更宽广的感测距离、更高的侦测精密度,还有执行更高性能的演算法以迅速有效反应许多不同的驾驶状况。

IC Insights估计,2015年车用IC销售额将在整体IC销售额2,871亿中占据7.3%;不过尽管比其他终端应用领域成长快速,车用IC领域在整 体IC市场占据的比例预期不会增加太多,到2019年,车用IC销售额估计在规模达3,587亿美元的整体IC市场比例仅增加至8.1%。

这是因为车用IC平均销售价格(ASP)持续下降,特别是类比元件、微控制器(MCU)以及特殊应用逻辑元件;这限制了车用IC在整体IC市场比例的更多成长。其他IC Insights的报告对车用IC市场的预测还包括:

·车用IC市场估计将在2015年衰退1%,但2016年可望出现7%的成长达到222亿美元规模,并在2019年进一步成长至292亿美元。

·亚太区预期将在2015年超越欧洲成为全球的车用IC市场,并到2019年都将是成长强劲的车用IC区域市场(CAGR达10.4%)。

·类比IC与微控制器预测将继续市2015年车用IC市场的两个产品类别,所占比例分别为44%与30%;车用记忆体IC市场则预测在2018年将由2015年的16亿美元成长一倍,达到35亿美元规模。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次