处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED芯片跌出白菜价,晶电Q3净亏损超2亿还不算惨的?

LED芯片跌出白菜价,晶电Q3净亏损超2亿还不算惨的?
来源:中国LED在线 时间:2015-11-11
LED磊晶龙头台厂晶电 (Epistar)今天公布了2015年Q3财报,显示Q3税后的净亏损达到10.9亿元(新台币,下同,折合人民币约2.12亿元),EPS每股亏 0.96元,主要是受到LED晶片市场价格下跌,导致库存跌价,产生了高达12.44亿元(折合人民币2.42亿元)的单季营业损失,同时也要加上LED 背光订单需求不够强的影响,现阶段LED照明订单仍多,但平均单价低,影响整体营运表现。

市场预估晶电Q3的稼动率已经降到 50%~60%,毛利率变成 -5.18%。和2015年Q1的 9.23% 毛利率相比,晶电这季的表现如果对照Q1的成绩,可说是把Q1获利都亏掉了,2015年前三季合计的EPS为-0.33元。

调查中国市场的LED供应炼价格,照明相关的LED晶片杀价很凶,整体的毛利率降低,在照明市场有重量级中国晶片厂在竞争。而晶电方面,之前已经有变更出 货给LED球泡灯厂商的LED晶片设计,已经完成这种高性价比的产品,供应给市场来满足超低价的部份LED照明市场需求。

晶电 2015年 Q4的营运重点将在推广新的 LED 照明产品晶片,以及特殊利基型市场的强化,并期待LED背光订单能够回温,但Q4全球LED晶片有新产能开出,很可能还是会受到跌价的影响,且让我们密集关注。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次