处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

福斯造假惊现更大隐情:让只为省点油的用户情何以堪!

福斯造假惊现更大隐情:让只为省点油的用户情何以堪!
来源:eettaiwan 时间:2015-11-09

德国车厂福斯(Volkswagen,VW)的测试数据造假丑闻进一步扩大,因为该公司在上周坦承在欧洲有80万辆汽车的燃油消耗量被低估。

 

VW在9月份爆发的丑闻是该公司被美国环保署(EPA)查获使用一种所谓的“减效装置(defeat device)”,在废气排放量测试中造假;EPA发现,采用该装置的VW柴油车款在一般使用情况下,排放出的氮氧化物容量是标准值的40倍。

而VW在上周爆出的新问题又与之前的不同,是以燃油消耗量而非排放控制系统为依据的二氧化碳排放量;这个问题终将带来更具破坏性的后果,理由如下:

1. 又有80万辆以上的汽车出问题──除了全球1,100万辆柴油车所排放的、会导致烟雾的氮氧化物废气量被低估,现在VW在整个欧洲还有80万辆汽车会排放高于标准值的二氧化碳。

2. 被夸大的燃油经济性──消费者可能会发现,二氧化碳排放量比氮氧化物排防量更重要,因为他们看到了排放量与燃油消耗量的直接连结;VW新爆出的问题意味着消费者在不知不觉中,购买了燃油经济性被夸大的车辆。

3. 汽油引擎也出事了──虽然VW发现有“二氧化碳排放超标”的问题车辆,主要是较小的柴油引擎,但这个问题首度也波及了一个汽油动力引擎;这可能会让美国有 关当局发动新的调查。负责测试VW柴油引擎的美国加州空气资源委员会(California Air Resources Board,CARB)主席Mary Nichols在接受路透社(Reuter)采访时就表示,CARB可能会因为欧洲的案例而在加州展开对VW汽油引擎的调查。

4. 可取得的资讯有限──到目前为止,VW所透露的相关讯息似乎有所保留;该公司表示,在内部调查过程中,在判定型式认证二氧化碳水准时有不可解释的不一致情 况。VW并指出,根据目前已知的资讯,该集团约有80万辆汽车受到影响;但VW并未透露那些受影响的车辆销售到哪些市场、隶属那些品牌,或者它们是柴油还 是汽油引擎车辆。

5. 保时捷柴油休旅车也采用了减效装置──VW初的造假丑闻,使用减效装置来让被检测的碳氧化物排放量被低估,而美国有关当局发现,这种类似的减效装置也被 安装在高价车款保时捷(Porsche)与奥迪(Audi)休旅车款的较大3.0升引擎中,但VW却否认此指控。保时捷北美分公司则指出,该公司已经停售 Porsche Cayenne柴油引擎休旅车款,将等候有关当局的进一步通知。

6. 持续升高的经济危机──据VW估计,与燃油经济性与二氧化碳排放量相关的问题,可能导致约20亿欧元(约21.9亿美元)的经济危机。这让VW在9月份宣布要修正1,100万辆氮氧化物排放钞票车辆所需之65亿欧元成本,又添一笔新帐。

而VW爆出的问题,也让投资社群纷纷发出警告,如《金融时报(Financial Times)》引述瑞士信贷(Credit Suisse)分析师说法指出,该丑闻所造成的财务冲击尚难以估计,因为到目前为止,VW提供的资讯细节有限;但有鉴于每辆问题车排放的氮氧化物高出标准 4.1倍,因此冲击规模可能会大得多。

不过问题的关键在于,没有人知道VW的造假行为到底扩散到什么程度;一开始VW的高层主管是谴责内部少数工程部门主管在系统上动手脚。该公司坚称,只有非 常少数人参与那样一个精心设计的架构,用一个子程序(subroutine)──与电子控制单元(ECU)发出的指令及平行──只在测试时会启动排放控制 功能。

但现在我们却发现,VW的车辆也出现超标的二氧化碳排放量;这是一个意外,或只是该公司内部测试人员出错?还是那是有意图的设计好让二氧化碳排放量被低估?如果是如此,又只是少数黑心工程师的手笔?

路透社的报导指出,德国经济部长Sigmar Gabriel在VW的自爆消息后还为该公司护航,表示VW说出有80万辆汽车的燃油消耗量被低估,是显示该公司正在认真想洗刷造假的丑闻;该报导引述 Gabriel的说法:“福斯自己提出了二氧化碳排放量的问题,显示该公司正认真处理资讯的透明度。”

是这样吗?你现在对VW这个品牌还存在多少信任?

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次