处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为:谁说我们没有自主架构处理器

华为:谁说我们没有自主架构处理器
来源:经济日报 时间:2015-11-06

继Qualcomm、三星等晶片厂商所推行处理器先后采用自主架构设计后,华为也计画在下一款处理器采用自行设计的核心架构,但主要将用在伺服器应用产 品,因此并不会应用在旗下Kirin系列处理器。此外,华为也表示目前下一款Kirin 960处理器已经进入开发阶段,另外也准备规划更后面的Kirin 970处理器,只是仍可能维持采用ARM所提供核心架构设计,但将针对实际设计需求进行调整。

根据华为稍早在北京发表会上说明,除此次宣布推出新款高阶处理器Kirin 950之外,目前也已经投入开发下一款处理器Kirin 960,同时也规划更后面的Kirin 970,显示在高阶处理器产品部分仍将维持使用自家海思半导体制作的Kirin系列,同时代工生产部分仍预期维持与台积电合作,同时也目标与 Qualcomm、三星等晶片厂商抗衡。

而针对未来是否纳入自主架构设计,华为表示确实有此方面考量,但并不会套用在面向消费端产品应用的Kirin系列处理器,而将锁定在更注重效能与节电需求的伺服器市场。

目前包含ARM、Qualcomm均计画透过旗下处理器产品投入伺服器市场发展,但目前市场主流依然以Intel的x86硬体架构占多数,主因在于作 业系统与软体应用端的相容性较高,同时也符合众多开发者熟悉环境。不过,在近年来Facebook等厂商开始选择与ARM架构合作客制化伺服器设备,同时 针对冷资料处理应用与终端系所资料搜集分析应用,其实有越来越厂商开始选择使用ARM架构伺服器,同时也逐渐将作业系统与开发工具环境更换,藉此导入 ARM架构低耗电且维持高效能的运算特性。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22002次
2 1N4001 0.19MB 17870次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15824次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14007次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11684次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9281次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9069次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8983次