处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

切入智能家居,阿里这步棋对了还是错了?

切入智能家居,阿里这步棋对了还是错了?
来源:百度百家 时间:2015-11-05

这几年快速崛起的小米公司在手机、电视和路由器上打造了自己的智能家居生态链,通过入股美的让国人知道了智能家居这个新兴行业,而阿里作为中国三大互联网巨头之一自然不甘落后,也成立了智能生活事业部正式切入智能家居行业。

阿里的平台优势

小米是自己介入智能家居的硬件领域,通过掌握手机、路由器和电视等产品来掌控智能家居的入口,而阿里则是通过推出智能家居平台,与各方硬件企业合作来进攻智能家居行业。
 

 

阿里目前拥有中国的公共云计算服务平台--阿里云,2014年12月铁道部将12306网站约75%的余票查询系统迁移至阿里云平台以分担春运流量洪峰带来的压力而让阿里云声名大噪。

阿里云拥有100多万用户,遍布互联网、移动APP、音视频、游戏等领域,其拥有强大的海量计算、存储资源和大数据处理能力,因此成为互联网公司和开发者的,以部署他们的云平台远程部署系统业务。阿里正是希望发挥自己的平台优势,建立了智能家居平台。

阿里对智能家居的其中一个定义是设备互联,例如当有人撬动家里的安防系统时,安防系统就会自动启动摄像头拍摄嫌疑人,摄像头再启动电脑,将资料发送到相关 安全资料库例如阿里云平台进行备份。显然门锁是智能家居的其中一个重要入口,而日前阿里正与锁业内一个拥有强大实力的企业达成了合作推出云锁产品。

门锁不是好选择

阿里为什么看中门锁?在所有智能家居的入口级产品中,同时满足刚需、高频、不可轻易替换等功能的,并且用户回家首先使用的正是门锁这个小部件。通过门锁这个小部件,阿里可以将家居各个设备联系起来,实现通过门锁来启动家里的各种产品。

据说阿里选中了一家业内不知名的企业做云锁,小米、京东等企业选择业内较强的企业合作,实现强强合作共赢的方式,阿里这样的选择并不适宜,当然或许阿里也 并不打算靠这家企业真正推广其智能家居入口,只是让该企业入驻而已。正如海尔建立了一个智能家居平台,欢迎各手机企业入驻而已。

门锁虽然是一个家庭的一个重要入口,但是门锁实在太小可以发挥的作用实在太有限,手机等本就是一个具备计算能力的产品,门锁只是一个机械硬件而已,要改造成为一个家居入口需要花费大量的精力和时间进行改造,这是一个太过于复杂的工程。

智能家居生态各不同

小米通过手机掌控入口,并发布了统一的智能家居配件以适配各种家庭电器,这种方式成本较低,操作简单,并能结合小米的手机用户优势,实现共赢。
 

 

家电等企业则不希望自己绑在某个企业上,例如海尔则发布了自己的智能家居平台,欢迎智能手机企业等入驻。已接受小米入股并达成战略合作的美的其实也建立了 自己的M-SMART智能家居战略,在去年底与京东达成了战略合作,而京东也发布了自己的智能家居平台。可见智能家居各方也在积极进行合纵连横的合作,谁 都不希望自己绑在一条绳上。

阿里选择门锁切入智能家居的入口很难说是正确的选择,当然眼下阿里刚上市,其拥有充沛的资金,可以不断试错,对于投资门锁如此小的投入即使失败了对阿里也不是什么损失。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次