处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

分销商大联大三季度营收增,哪些市场看涨

分销商大联大三季度营收增,哪些市场看涨
来源:经济日报 时间:2015-11-04
全球IC通路龙头大联大(3702)第3季营收、获利表现佳,双双缴出历史新高的好成绩。展望第4季,因步入传统淡季,预估营收将季减4%到6%,相对有撑;但毛利率压力较大,将续降至3.95%到4.1%间。

针对法人关心的库存问题,大联大指出,第3季库存周转天数已降到39天,虽仍高于去年同期的36天,惟已低于上季的43天,供应链库存情况逐步好转,预估至明年第1季可转趋健康。

在通讯手机、汽车电子相关产品应用出货畅旺带动下,大联大第3季营收达到1,404.69亿元,季增率和年增率均达一成,不仅超越财测高标,更改写历史新高。

虽然受到直接客户和品牌客户出货拉高影响,使单季毛利率降到4.05%,低于预期,但因有效控管营业费用,获利还是维持创新高。

大联大第3季营业费用率降至2.38%,营业净利达23.42亿元,年增11.7%,营业利益率符合预期、为1.67%;税后纯益16.15亿元,季增39.1%,每股纯益0.98元;前三季合并营收3729.35亿元,税后纯益41.73亿元,EPS为2.52元。

大联大预估,第4季营收将落在1,290亿至1,350亿元之间,季减4%到6%;本季毛利率随着中高阶手机客户出货拉升,会再降到3.95%至 4.1%,营业利益率则在1.4%至1.6%之间。法人认为,就短期需求面来看,10月有中国十一长假,大联大10月营收应该会是第4季的低点,11、 12月逐月向上。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22001次
2 1N4001 0.19MB 17868次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15823次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14005次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11681次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9280次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9068次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8982次