处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IDT公司发布采用全新恒阻抗技术的低损耗、高隔离度RF开关

IDT公司发布采用全新恒阻抗技术的低损耗、高隔离度RF开关
来源:EEFOCUS 时间:2015-11-03

IDT公司(IDT)(NASDAQ:IDTI)近日宣布扩展其RF产品组合并发布两个开关产品F2914和F2915,它们采用了业界的名为Kz的 恒阻抗技术(constant impedance technology),具有低损耗和高隔离度。F2914和F2915是50欧姆SP4T和SP5T RF开关,插入损耗只有1.1 dB,4 GHz对应的IIP2为124 dBm,IIP3为61 dBm。

 

 

两款产品采用了IDT公司全新的Kz创新设计技术,在RF端口之间切换时可保持近乎恒定的阻抗,改进了热切换(hot switching)可靠性和系统响应时间,同时可保护下游部件免受瞬态影响。新的开关产品理想适用于基站(2G、3G和4G)、直放站、测试与ATE设 备、数字预失真和点对点(point-to-point)、公共安全和线缆基础设施等领域。

 

IDT公司射频事业部总经理Chris Stephens介绍说:“具有高线性度的低损耗、高隔离度多端口开关产品在我们许多客户的应用中都是重要的组件。通过提供采用Kz创新设计技术实现的全 新RF开关,我们为客户提供了一种实现可靠‘热切换’、并具有小电压及阻抗偏差的组件。”

 

两款开关产品采用行业标准的NBG24 4mm x 4mm 24引脚QFN封装,可使客户在现有以及未来设计中都能够采用新开关。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次