处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ISM频段将限制IoT发展机会?

ISM频段将限制IoT发展机会?
来源:eettaiwan 时间:2015-10-27

从作为一个产业的起点以及尽快取得成功的条件来看,工业、科学与医疗(ISM)免授权频段是一项极其有利的资源,但它并不适用于打造全球性的产业。因为这个频段的网路缺乏支撑全球技术革命进展所需的可靠性、可扩充性以及适用性。

 

ISM频段早已用于机器对机器(M2M)应用,现在更导入物联网(IoT)应用。在此,它可作为发展无线随意(ad-hoc)网路的理想空间。



诸如德州仪器(TI)等供应商多年来持续生产利用专用协议的M2M/IoT晶片组。随着IoT的崛起,对于ISM频段产生了更大的兴趣。ZigBee、蓝 牙低功耗 (Bluetooth LE)、Z-Wave与Wi-Fi都存在M2M/IoT的足迹。低功耗、广域(LPWA)网路是IoT无线技术的新兴版本,其中有许多都使用了ISM频 谱。



ISM提供免费的频谱以及低进入门槛、迅速从原型到量产的能力,以及相当低廉的认证成本。这就是为什么LPWA先驱(例如Sigfox与LoRa)选择ISM频段之故。



ISM频段全球可用,但法规与频率范围有所不同。免授权的频谱仍处于管制中。事实上,ISM的开放与自由有赖于严格的发射功率和工作周期(传送所花费的时间)限制,才能有效降低设备之间的干扰。



针对广域网路(WAN)类型的应用使用ISM频段时,必须记得几件事:例如,实施细则对于所有的发射器均一视同仁。因此,中央节点(基地台、集线器或闸道器)与终端装置具有相同的限制。



这些局限直接影响了功能和潜在用例。在一些地区,工作周期可能不到10%,影响到传送资料的多少以及多久可被传送。Sigfox的技术据称限制一天多传送140个12位元(byte)的讯息——极其适用于一些简单的计量应用,但严格的限制将排除掉其他许多应用机会。



连接到多个装置的应用必须在这些全部装置上分配工作周期。在此情况下,控制应用并不可行,而且你可能会忘记更新韧体或配置。



此外,sub-GHz频段被广泛认为可为LPWA提供理想的传布与渗透特性。因此,915MHz与868MHz地区频段常被用于WAN应用。



目前,使用区段ISM频谱仍十分稀少,但随着Sigfox and LoRa等营运商看好成千上万个协同定位装置及其重叠覆盖的发展,未来高度的干扰是不可避免的。其他还有像标准组织Weightless SIG同样寻求以ISM打造物联网网路。此外,802.11ah Wi-Fi瞄准了这个区域频段,LTE-U 与3GPP也同样着眼于这个频谱,这让情况变得日趋复杂。不可避免地,未来这一频段将会变得拥挤,从而影响到服务品质(QoS)。



虽然LPWA应用的频宽需求相对较小,仍然必须提供一定的服务品质。物联网装置可望为企业和消费者提供可靠的资料。但随着ISM频频变得开放,未来将无法确保真正的QoS。



干扰可能成为无线技术的死亡螺旋。当装置难以将讯息传送到目的地时,就会开始不断地重新发送,而使问题更加复杂化,以及消耗更多功耗。有些基于ISM的LPWA网路并没有下行链路模式来确认资料的传送,因上,如果资料并能顺利接收的话,后就会完全遗失。



未来,ISM技术也将难以扩展。因此,想在有限的频宽内安装新的中心节点来增加容量,将会对于现有的部署造成干扰。随着严密的政府法规到位,想要创新地增加服务或因应产业的变化,都将会变得更具挑战性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次