处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Audio Precision 全面升级电声和PDM测试方案

Audio Precision 全面升级电声和PDM测试方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-10-19

音频测试领域的权威和制造商 - Audio Precision 近日宣布推出音频测试软件 APx500 4.2,及添加高级功能的全新 PDM 模块。AP新发布软件增加了一系列聚焦电声和生产测试环境的功能,包括定制化子序列、输入均衡调节及专用生产测试模式。

 

强大功能,适用于电声系统和生产测试
APx500 4.2 测试软件新增功能主要针对扬声器、耳机和麦克风等电声系统测试,及生产测试环境。APx内置的自动引擎“序列器(Sequencer)”功能再升级,能够 在单个项目和序列循环内支持多个序列。新软件还能够为应用程序定制“黄金器件”测试或麦克风校准等子序列。

 

 

新软件允许用户应用均衡化曲线,处理输入信号,进行扬声器和麦克风测试。输入曲线能够被编辑、导出、导入并选择性应用于可用的输入通道。

 

APx500 4.2 版新增专用生产测试模式,解决特殊的制造环境需求。测试系统管理员可针对设备创建特定项目,并将系统转为加密保护生产模式。之后,系统操作人员就能够通过 简化的用户界面,选择项目、启动测试并生成报告,但操作人员不得变更项目或参数。现有用户可以访问 Audio Precision 中文网站 cn.ap.com 下载全新的 APx500 4.2 版本。

 

顶尖 PDM 测试功能
基于PDM(脉冲密度调制)的元器件是D类放大器和耳机等音频设备及可穿戴电子设备的重要组成部分。基于以往  PDM 模块的成功经验,Audio Precision 推出全新 PDM 模块,能够实现抖动公差测试,并支持低逻辑电平,满足开发商不断发展变化的需求。改进功能具体包括硬件抖动产生(位时钟和数据线)、输入位时钟的抖动分 析、低0.8V的低逻辑电平,及更为弹性的抽取比率和插值比率。

 

Audio Precision 首席执行官 Dave Schmoldt 说:“每次发布的新软件都突显了Audio Precision 音频测试软件和 APx 系列分析仪的强大功能和多样性。APx500 4.2 版软件不仅保留其简洁直观的用户界面,还针对电声和生产测试应用增加了一系列全新的多样化功能。同时,AP将提供软件的免费升级服务。”