处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

小米研发见底?一个箱子外观也拿来申请专利

小米研发见底?一个箱子外观也拿来申请专利
来源:齐鲁晚报 时间:2015-10-16

从业内获悉,小米近申请了一项箱子外观专利,这不禁让小编感到好奇和困惑。小米的手机业务目前已经过了巅峰时期了,正在开始走下坡路。不过意识到这一点 的小米公司早已经把目光瞄准智能家居行业。智能家居行业是一块沃土,小米公司把智能家居业务当做公司盈利和增长的新起点。

让人不解的是,想搞智能家居,却申请了一个箱子外观专利,所为何意呢?智能家居是高新技术行业,需要的是发明专利,脚踏实地的搞技术研发,能够提供一套完整的智能家居解决方案,小编着实没有想到一个箱子外观专利和智能家居有什么关系。
 

 

另从国家知识产权局获悉,小米在所有的发明专利中,很少能够涉及到智能家居方面,也就是说小米想搞智能家居,但是在智能家居方面的发明专利是极为匮乏的,这不免让大家对于小米能否带给大家更好的、富有创新和科技含量的东西产生质疑。

其实就在10月12日,做空调起家的格力董事长董小姐做客北大国发院首期“BiMBA商学院·智汇”活动,就在活动现场直接炮轰雷军,善于抄袭,不善创新。关于两家公司的个人恩怨说来话长,不过当大家都质疑小米的创新能力时,确实值得小米冷静下来反思自己。
 

 

当然,小米申请了箱子外观专利值得称赞,不过我们更乐意看到小米能有智能家居方面的核心发明专利,从目前来看,小米确实匮乏。智能家居行业创新和专利缺乏 是一种普遍现象,不光是小米一家存在的问题。不过值得一提的是,物联在智能家居行业拥有很多核心发明专利,是真正拥有自己核心技术的智能家居企业,这是难 能可贵的。

物联目前拥有发明专利28项,实用新型专利200余项,靠着扎实的技术研发,物联推出了一套完整的智能家居解决方案,走在行业发展的前面。其中,物联发明 了一种无线红外遥控装置,该装置提供了一种智能红外遥控装置,可以解析广泛及复杂的红外编码,利用ZigBee控制模块发送相对应的红外编码,从而实现手 机远程遥控。该发明专利目前已经被国家专利局正式评估为,超高价值专利,价值高达1800万美金。还有诸如“一种基于地理位置的移动终端控制系统及其工作 方法”“一种简易无线触摸式智能家居控制终端”“室内模拟自然空气产生的方法”等发明专利,都是智能家居系统的核心发明,运用在物联智能家居系统中,大大 提高了智能家居的智能化和实用性。

所以,小米要搞智能家居,小编认为对于核心技术发明比外观发明要实在和实用的多。毕竟,核心发明专利是技术层面的突破,具有相当高的含金量,对智能家居的发展是实实在在可见的。小米目前应该提高技术研发能力,至于外观,可以先放一放。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22001次
2 1N4001 0.19MB 17868次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15823次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14005次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11682次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9280次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9068次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8982次