处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中国银联+Swatch,苹果支付瞬间弱爆了

中国银联+Swatch,苹果支付瞬间弱爆了
来源:澎湃新闻 时间:2015-10-16

还在苦哈哈地盼着苹果手表的支付功能(ApplePay)入华?其实,传统手表也能移动支付。

中国银联与斯沃琪集团(SwatchGroup)、交通银行等计划联手推出的一款内置NFC芯片的、具有支付功能的手表SWATCHBELLAMY(贝拉米)10月14日在上海首度亮相。

 



据悉,这款手表计划在2016年初上市,售价580元。

虽然加载了银联“闪付”应用,从外观上看,这款具有NFC功能的手表和一般的swatch并没有什么不同,NFC芯片被内置于表盘下。
 

 

由于有了NFC支付,这款腕表也成了一张交通银行的借记卡,可以通过非接方式实现消费、取现、电子现金充值等功能。在快餐、菜市场、景区和公共交通等小额快速支付和公共服务领域,以及物业社区、校园等集中使用领域,以及便利店、超市等部分传统商户,都可以刷手表支付。

戴上这款手表了,怎么付钱?

只需在支持银联“闪付”的非接触式支付终端上,挥动下手表,把手表贴在POS及其他具有银联“闪付”标识的机具上,即成功完成支付。
 

 

这款手表需要像苹果手表一样,每天充电吗?

由于这款swatch手表的计时与支付功能相对独立,因此,在进行非接交易时不会消耗腕表的电池,程度的保持了腕表佩戴者的使用习惯。

苹果公司在去年推出的applewatch,被视作可穿戴支付设备的代表,不过,由于苹果支付(ApplePay)尚未入华,眼下,苹果手表在中国只能用支付宝钱包等APP来间接实现。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15866次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次