处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通骁龙820的宣传言过其实?

高通骁龙820的宣传言过其实?
来源:EEFOCUS 时间:2015-10-12

在过去一年左右的时间里,高通公司的高端智能手机芯片业务出现了显著恶化的情形。很大一部分原因在于苹果公司凭借自己设计的芯片在高端市场上攫取了相当大的市场份额。

 

另外,众所周知,高通的高端芯片业务也遭受了来自三星的打击。三星公司以往的旗舰机Galaxy S/ Galaxy Note都是采用高通的芯片,而本次产品周期内,三星并没有采用高通的骁龙810,转而采用了自己设计的处理器。

 

 

高通希望凭借其骁龙820处理器打一场翻身仗,所以它一直在不遗余力地推广这颗芯片。我当然相信骁龙820是一款非常优秀的移动芯片,但是,依然不能确定,该公司对骁龙820芯片性能的某个关键声明是否属实。

 

高通公开声明骁龙820的CPU性能是骁龙810的两倍,但是。。

高通在公开声明中表示,与其上代产品骁龙810中的Cortex A57 CPU相比,骁龙820的Kryo CPU能把性能提升一倍,同时效率也提升一倍。

 

有趣的是,在发布这次款移动芯片之前,高通公司按照惯例,为某些测评网站提供了一些平板电脑和智能手机的参考设计进行测试。尽管如此,鉴于测评结果仍未披露,所以在现在这个时间点上,我们这些外部人士只能从高通公司的公关部门的声明中寻找蛛丝马迹。

 

让事情更加有趣的是,在高通公开披露之前,一个讨论骁龙820(MSM8996)对骁龙810(MSM8994)的性能改进的幻灯片便泄露了出来。在这个幻灯片中,高通声称,骁龙820的CPU性能比骁龙810提升了大约35%。

 

稍等片刻 有没有可能这两种声明都是正确的呢?

我相信,高通公司的这两个声明都是正确的。在幻灯片中泄露的35%的CPU性能提升很可能指的是CPU的峰值性能,而“性能提升一倍”指的是持续的平均性能。

 

事实上,如果你一直在关注有关骁龙810的戏剧性事件,你应该听说过,骁龙810很难把其CPU的性能持续稳定在峰值性能上。

 

例如,在Ars Technica对骁龙810的一次评测中,这家科技网站发现,在满负荷运行大约1分钟后,这颗芯片便大幅调低了其工作速度,CPU的主频从1.9GHz左右暴降至小于1GHz。

 

这就意味着,只要骁龙820提供的持续性能能够近乎接近于骁龙810的峰值性能值,高通公司所声称的“性能比骁龙810提升一倍”的声明就不是谎言。

 

这对投资者意味着什么?

截至今天,高通已经成为并将继续成为高端移动应用处理器的供应商,而且在短期内,这个情况不会发生改变。

 

我真正关心的是,高通重磅打造的这款骁龙820能否拿下三星下一代旗舰产品Galaxy S7和Galaxy Note 6的订单,如果可以,那将足以证明这颗芯片设计优良,具备足够的竞争力,如若不能,那高通的高端移动处理器业务回天乏术,将继续目前这种消沉低迷的现状。

 

此外,高通骁龙820一再推迟的上市时间,也着实让人开始为它担心了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次