处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华强北没有不可能:二手iPhone 6变身6s!

华强北没有不可能:二手iPhone 6变身6s!
来源:IT时报 时间:2015-09-29

9月25日,iPhone 6s全球开售,在此前召开的苹果新品发布会上,玫瑰金的新iPhone 引发了全球果粉的狂热追捧。对于高仿市场来说,什么东西热,仿起来就赚钱,国内的灰色产业链自然不会放过这个“良机”。

9月18日,记者来到深圳华强北龙胜通信市场,虽然离iPhone 6s上市还有一周,一款玫瑰金色的iPhone手机壳已经出现在了商户的柜台上,而这些玫瑰金的外壳都是为了翻新iPhone 6s准备的。

记者发现,苹果iPhone 6s真机还未面市,由前代产品iPhone 6翻新而成的6s已经提前进入市场。由于苹果新款iPhone上市后经常会出现断货现象,饥饿的消费者对现货iPhone新品趋之若鹜,翻新机和高仿机因此乘虚而入,大发“6s财”。

“换个壳就是6s了”

在华强北,各个店面不叫商户,而叫“档口”,这个名字略显江湖气,但也很贴切,华强北曾是中国手机产业的风云之地。但或许是因为附近正在修地铁的缘故,整 个龙胜通信市场看起来有点冷清,各个档口前少有人驻足。在角落的一个玻璃柜里,记者发现了专属iPhone 6s的玫瑰金外壳。

店主周晓(化名)告诉记者,其实这些都是iPhone 6的高仿外壳,只是将颜色换成了玫瑰金。

“iPhone 6原装壳要950元,太贵了,这边没有原装的,也有档口卖,但很少人要,因为利润太低了。”周晓表示,高仿iPhone玫瑰金外壳目前在华强北的售价是 130元(4.7英寸)、230元(5.5英寸),这些售价低廉的外壳成色并不差,手感也和真正的iPhone 6没什么差异。

这些玫瑰金的iPhone外壳会终流向哪里?记者注意到,这些外壳背面并没有苹果手机的iPhone字样,也没有型号和序列号(IMEI码),表面一片 空白。原来,这些壳都是为了翻新iPhone 6s所准备的,只要在背后打上苹果的一系列标识,并在iPhone字样下打一个小小的“S”,二手iPhone 6就摇身一变,成为时下炙手可热的iPhone 6s。

“手机里面的东西(主板、屏幕、排线等)都是6的,换个壳,就是6s了。外行根本不懂,拿回去以为就是真的。”周晓向记者感慨道,没做手机配件销售之前,根本不了解个中曲折,现在的周晓每每回到农村老家,看到村里有的人拿着所谓的新款苹果手机,心情便十分复杂。

这样翻新的代价很低,“5.5寸的玫瑰金外壳,音量键、苹果标志、摄像头等全部配好,230元一个。要得多的话,再稍微便宜一点。”周晓说道。也就是说, 翻新一台二手iPhone 6 Plus到iPhone 6s Plus只要230元成本,而翻新二手iPhone 6更便宜,只要130元。

首发那几天,只要能卖出一台这样的翻新机,就算以5288元来算,利润也至少翻一番,更别提每年苹果新机首发当天价格能卖到一万元以上了。巨大的利润空间让翻新机始终在人们看不到的灰色地带蔓延生长。

在另一个档口,一位店主向记者透露,近日前来询问玫瑰金外壳的人太多了,华强北市场上的现货都要被卖光了。不过他表示,如果有客户需要,他会直接和厂家联系,保证货源充足。

IMEI码以假乱真

为二手iPhone套上新外壳就完事了吗?其实,还差后一道工序。

就在该通信市场底层的一家小小店面,外面的标识牌上写着蓝色的“打码”字样。走进后能看到不足10平米的房间内放着三台电脑和其它用于打码的工具,里面的 工作人员表示,店内已经可以打高仿iPhone 6s背后的标识信息,工作人员告诉记者。他们已经提前做好了这样的模板,“近来打码的人很多,因为6s要上市了,不过IMEI码需要客户提供,”他表示 真机出来以后还能做得更逼真。

手机的序列号是iPhone背后的IMEI码,相当于一部手机的身份证,能够验证你所买到的手机是否是原装正品。苹果手机的序列号在官网可以查询到,不过 很少有消费者有这种查询意识,除非出了问题才会想到查询。而翻新机由于内部配件的确是苹果配件,普通人根本无法辨认。周晓告诉记者,将iPhone 6s的序列号打到后壳上看起来就是那么一回事了,“大家就要趁着新品出来的这段时间赚钱,赶潮流的人多嘛。”

二手机从何而来?

目前市面上用来翻新的手机主要来自两个渠道:一是丢失或被盗手机,二是商家回收的二手手机。众所周知,苹果官方会回收自家的手机,据不完全统计,每天全世 界有5~6万部旧iPhone通过正当途径被回收,其中20%会被美国10家左右的保险公司买走,而剩下的80%都会流入香港进入拍卖行,然后再通过拍卖 竞价的形式流入内地和其他东南亚国家,其中内地大部分的买家都来自华强北。

这些买家将二手手机成批运回深圳以后,在各自的小作坊里进行重新加工,再当新机销售。周晓告诉记者,旧手机拿来后,除了手机的主板不更换外,手机的其他配 件,像电池、屏幕、支架、排线、后盖等一律更换,更换这样一部手机,只需要5分钟左右,速度惊人,而且都是流水线式的生产。而iPhone 6翻新成iPhone 6s则更为简单,换个壳就万事大吉。

在华强北,翻新手机是一桩大家都心知肚明的生意。记者了解到,一个专门翻新的小作坊只要在市面上批发高仿的iPhone 6s外壳回去,就能轻松生产出大批外观和真机极其相似的翻新iPhone 6s手机。

“已经卖了60多部”

除了翻新,组装也是高仿机乃至精仿机的主要模式之一。与采用二手iPhone手机生产出来的翻新机不同,组装机完全就是一款山寨手机,只不过外形与iPhone相似,而手机系统也是安卓的。

即便如此,这样的所谓“精仿苹果手机”依然有其市场。从事高仿手机销售的阿铭(化名)告诉记者,iPhone 6s还没上市,他已经卖出了60多部“精仿6s”了,而这60多部手机通通都是在地下作坊组装而成的,“公司已经做好了很多,货源充足。”

利润和真机货源不足是这些翻新机、高仿机赖以生存的温床。尽管新款iPhone已于9月25日开始上市销售,但在中国大陆,消费者订购iPhone 6s系列产品都需要等待一至两周时间才能够发货,iPhone 6s Plus更是需要等待三至四周时间。

“往常业内,都是5c改为5,5改为5s来卖”,一名手机经销商说道。而在6s上市之时,消费者需要警惕的是iPhone 6翻新成iPhone 6s来卖的现象。

记者手记

“被查到就要被一锅端”

很多人对华强北的印象就是山寨,在采访中一位店主对记者说过一句话,“华强北哪有真东西,卖真的谁能赚到钱?”,让人印象深刻。

每年苹果发了新手机,整个华强北的手机配件商都会行动起来,趁着新品东风大赚一笔,厂商、作坊和手机买家紧密依偎,形成一条紧密的利益链条。尤其是在翻新 和高仿市场,由于其产业本身见不得阳光,大部分属于暗箱操作,各个环节的人更是守口如瓶。在采访中,高仿产业链人士直言,“被查到就要被一锅端”,所以整 个交流过程必须小心翼翼。然而当质量不过关的问题手机流入市场之后,总会有人尝试解密这一地下产业,为被蒙蔽的消费者喊冤。此次我对高仿新iPhone的 报道,希望起码能做到的是提醒消费者:翻新iPhone 6s来了,想买6s的你,可要睁大眼睛!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次