处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一套完整的无线门禁系统解决方案

一套完整的无线门禁系统解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-28

一、项目概述

1.1 引言

门禁系统是新型现代化公共安全管理系统,它集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体,涉及电子、机械、光学、计算机技术、通信技术和生物技术等诸多新 技术,是重要部门出入口实现安全防范管理的有效保障。随着无线射频识别技术的发展,非接触式IC卡门禁系统由于其技术成熟、价格低廉、使用方便等优异的性 能,已成为住宅、楼宇、银行等系统的重要组成部分。使用新型高安全、可靠性的无线门禁系统,对于保护国家人民群众的财产、安全及其维护社会稳定具有重要意 义。

 

1.2 项目背景/选题动机

目前的智能门禁系统大多数是基于有线通信的方式来实现的。众所周知,有线通信具有安全、稳定性好、易于实现等优点;但同时有线通信方式具有初装费用高、施 工时间长、无法移动、变更余地小、维护费用高、覆盖面积小、扩展困难等缺陷。随着通信技术的发展,无线通信网络进入了一个新的天地。功能强、容易安装、组 网灵活、即插即用的网络连接、可移动性强等优点,使得无线网络提供了不受限制的应用。因此无线射频门禁系统不但能提高安全性和可靠性,而且相对传统的契合 性机械装置,无线射频门禁系统磨损消耗少,使用时间长,能有效减少门禁设备的更换,同时Atmel公司的AT32UC3A单片机具有较低的工作电压和多种 工作模式,极大的降低了工作能耗,这些对于当今环保节能的大潮流下,无疑具有重要意义。

 

二、需求分析

2.1 功能要求

1)被授权用户(住户)

   对被授权用户,是系统设定允许主动通过门禁的对象,他们可以通过刷卡或者从外接键盘输入密码的方式开门。

2)非授权用户(来访客人)

   对非授权用户,是系统设定阻止主动通过门禁的对象,他们可以通过无线语音呼叫,取得与室内住户的联系,经身份确认后,由住户打开门禁。

3)非法入侵(小偷等)

  对于企图以破坏门禁系统等非法手段打开门禁系统的情况,系统能够自动向小区保安中心紧急报警。

 

2.2 性能要求

1)安全性

   该系统能够阻止一切非授权对象的主动进入,保障财产生命安全。

2)可靠性

   该系统能够稳定的工作,能较好的抵抗外界干扰,保证动作的准确性。

3)实时性

   该系统能够实时响应用户对象。

4)灵活性

   该系统能够比较容易的扩展,方便添加新用户。

5)保密性

   该系统具有较强的防破译能力,强力保护用户密码。

 

三、方案设计

3.1 系统功能实现原理

该无线门禁系统硬件主要包括主控设备、电控锁、电源、语音压缩/控制平台、无线传输平台,其他周边设备几个部分构成,系统整体架构如图1所示。

 

当被授权用户刷卡开门的时候,读卡器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活,射频卡将 自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去,系统接收天线接收到从射频卡发送来的调制信号,经天线调节器传送到读卡器,读卡器对接收的信号进行解调和解码 然后送到主控设备进行相关处理;主控系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作,若被授权用 户忘记带卡,还可以通过系统的外接键盘输入密码来开门。

 

 图1  系统整体框架示意图

 

3.2 硬件平台选用及资源配置

选用EVK1100硬件平台。

 

3.3系统软件架构

整个软件的设计不仅能够实现连接的建立,同时必须保证数据传输的准确性。 在主机主控设备的FLASH程序存储器中,存储一张与从机频率一一对应的地址码表。该码表的每一个频率都与主机的一组按键值相对应。当主机的按键按下,主 机的主控设备在FLASH 码表中搜索与之对应的发送频率, 将主机无线传输系统的发送频率配置于该频率,并发送一个连接请求 ASK。能够接收到此ASK请求的从机只能是具有相同接收频率的从机。若主机正确接收到从机回复的允许连接的ACK,则连接建立。

 

由于外界环境的干扰,主机发送 ASK后,可能在ASK 传输过程中出错而无法得到从机的响应。因此主机在发送一个 ASK连接请求后将开启一个定时器,若超过定时器的定时时间之后系统主机仍然没有接收到从机的ACK响应, 则主机将重新发送一个连接请求。 从机等待主机的连接请求ASK, 并根据自身的状况选择回复或者不回复 ACK。

 

从机发送完ACK之后,并不会立即准备进入工作状态,它会继续等待一段时间,确定没有接收到主机再次发送的ASK 之后才进入工作状态下。使用这种通信模式能够增强系统的鲁棒性,即使存在较强烈的外界干扰,也能够保证主、从机之间正确建立连接。 

 

3.4 系统软件流程

在本系统中,主机相当于无线网络中的主设备,从机相当于无线网络中的从设备,因此主机与从机在功能上存在极大的差别。下面将分别介绍主机与从机的软件设计流程图。

 

图2  主机程序软件设计流程图

 

图2给出了系统的主机的软件设计流程图。当主机的键盘有键按下时,主机将按下数字按键的键值存储在 tra_array 中,tra_array 储存的数字组合即与用户终端的门牌号码对应。此后,主机搜索内存中的码表,找出该数字组合相对应的发射频率 F0,并将自身的 IA4420 模块配置于 F0,发送一个连接请求帧 ASK。由于系统采用频分复用的工作方式,所有的从机均工作于不同频率,因此只有接收频率同样是 F0 的从机能够接收、 响应主机的连接。 若主机在30ms 内未收到从机回复帧ACK, 或者接收到的 ACK错误,主机将重复发送 ASK以程度确保从机能够接收到主机的连接信号。此过程中的 ASK 帧的发送次数为 16 次,若超过该次数仍未接收到正确的 ASK,则主机自动跳回STANDBY 状态。接收到正确的ACK回复后,主机与从机之间的通信链路成功建立,主机打开接收 IA4420 模块,打开语音平台,与从机进行语音通信。考虑到无线传输比有线通信存在更多的不确定性,无线系统中需要使用一些特殊的手段以保证通信的稳定性。因此,主 机内置一个连接时间的定时器T0,若在 T0时间内主机未收到从机的断开连接请求,则主机自动关闭连接,跳回待机 STANDBY状态。

 

图3 从机程序软件设计流程图

 

图3 给出了从机的软件流程图。从机并不会执行关闭接收 IA4420 模块的动作,即使在 STANDBY 状态下,从机的无线接收模块一直处于正常工作状态,此特性的设计与从机被动等待连接的特点是相互匹配的。

 

考虑到无线通信的不确定性,当从机向主机回复 ACK后,需要继续等待30ms。结合主机的程序流程设计可知,若主机在 30ms 内未接收到从机的 ACK回复,则将重新发送一个 ASK 请求帧,因此,为了避免从机的 ACK 回复收到外界环境的干扰而未被主机接收到的极端情况,从机设计时在发送 ACK后继续等待 30ms,若 30ms内未收到主机再次发送的ASK,则说明主机与从机之间的连接建立成功。

 

3.5 系统预计实现结果

该系统能够实现基本的预定功能,对于被授权用户能够通过刷卡或者输入密码打开门禁,非授权用户能够通过无线语音系统向住户发出进入请求,在经过允许后可以进入楼内,当系统遭到非法入侵时,能够主动向保安中心紧急报警。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次