处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

快看:科幻电影中的这些智能设备终于成真了!

快看:科幻电影中的这些智能设备终于成真了!
来源:腾讯数码 时间:2015-09-22

科幻电影一直是技术领域的灵感来源之一,众多我们现在使用的新技术,早都出现在科幻电影中,虽然它们只是道具和,但无疑带给了人们很多灵感,终将 它变为现实。当然,还有一些科幻电影中的设备恰恰相反,其灵感来自于现实,或许还存在“广告植入”的嫌疑。下面,就一起来看看那些出现在国外电影中、而现 实又存在的科技设备。

1. 星际之门:Palm为原型的PDA
 

作为老牌科幻系列剧集、电影的《星际之门》,在1997年首先于电视上播出了10季。由于影片初基调为近未来,所以其中的军事和消费电子设备基本上来自 于当时的电子市场,并没有太多新奇之处。此后,影片风格更多向科幻考虑,于是道具组基于Palm掌上电脑设计了一款弯曲的PDA,影片中的人物可以使用它 来激活古老的卫星、控制能量反应堆、翻译异形文字等。

2. 安德的游戏:雷蛇Nostromo鼠标
 

《安德的游戏》改编自同名科幻小说,讲述了在外星虫族入侵的情况下,人类挑选并培养天才少年、成为的故事。其中,训练的形式为全息投影,看起来与电 子游戏很相似,天才少年们手中用于操作全息战舰的单手键盘看起来很眼熟,实际上类似产品在现实中也可以找到,便是雷蛇的Nostromo鼠标,集鼠标、键 盘、游戏摇杆为一身的综合PC游戏控制器。

3. 黑衣人2:PS手柄方向盘
 

黑衣人2》中新型汽车的方向盘看起来非常眼熟,实际上就是索尼PS游戏机的Dualshock手柄加上了一些额外的设计。考虑到《黑衣人》系列版权隶属于哥伦比亚电影公司(索尼旗下),所以更像是PS游戏机的植入广告。

4. 星球大战:视频交换机
 

早期《星球大战》中的一些道具,实际上也来自于现实生活。比如1977年首部影片中的死星激光发射器控制面板,实际上便是导演乔治·卢卡斯改装的视频交换机。
 

5. V字仇杀队:反监视书灯
 

《V字仇杀队》讲述的是在政府监视公民的情况下,一名非传统英雄的抗争故事,似乎在影射美国政府自911之后对公民无孔不入的监视行为。其中一个反监视的重要道具便是一座简单的书灯,你在生活中会经常看到。

6. 单身毒妈:投影键盘
 

《单身毒妈》中的一款概念手机非常吸引眼球,能够在桌面上投射虚拟键盘,让用户更快速地实现文字输入。但实际上,此类配件在市场中已经非常常见,并且支持众多不同设备,如iPhone、Android手机、Windows电脑等。

7. 神秘博士:时光机手柄
 

国长寿剧集、电影《神秘博士》中的科幻小道具也非常丰富,其中一款时光机看上去就像是Wii手柄。事实上,BBC Worldwide及Blue Ocean在2010年还真的推出了一款基于影片道具的Wii手柄。

8. 星际迷航:条码扫描仪
 

在老牌科幻剧集《星际迷航》中,在其飞船控制室中经常可以看到一款放置于控制台上的红色灯状设备,这实际上是由现实中的各种条码扫描仪改造的。

9. 极限特工:摄像机改造的火箭筒
 

极限特工》部后,文·迪塞尔手持“热追踪”火箭筒攻击敌人,充满近未来感。事实上,这是由一台索尼摄像机改造后,并加以视觉的产物。

10. 安德的游戏:真正的外科手术机器人
 

《安德的游戏》中,机器人对人物实施手术治疗的场景令人印象深刻,实际上,这个手术机器人是真实存在的。它的名字叫做“Raven II”,由美国华盛顿大学机器人研究室开发,用于执行腹腔镜手术。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22003次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15869次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15825次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14008次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11685次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9283次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9067次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8984次