处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

骁龙820蓄势待发,史上强大的4G芯片?

骁龙820蓄势待发,史上强大的4G芯片?
来源:工商时报 时间:2015-09-17
美国高通公司今(15)日于香港宣布,升级的X12 LTE数据机整合于即将推出的高通Snapdragon™ 820处理器,为顶级行动装置提供的4G LTE与Wi-Fi技术。Snapdragon™ 820处理器可满足前所未见的高速网路及无缝服务需求。高通预料该晶片将于明年第1季量产出货。

高通技术公司产品管理资深副总裁Alex Katouzian表示,“整合X12 LTE数据机的高通Snapdragon 820处理器为领导型产品,提供OEM厂商与营运商位居顶尖的高度差异化功能,其中包括的LTE与Wi-Fi连网技术。随4K影音、虚拟实境、认 知运算技术快速演进,为消费者提供速度和频宽,从而创造更强大行动体验非常重要”。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次