处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

香港理工大学的骄傲:半透明钙钛矿石墨烯太阳能电池诞生

香港理工大学的骄傲:半透明钙钛矿石墨烯太阳能电池诞生
来源:cnBeta 时间:2015-09-15
为了解决透明或半透明太阳能电池高成本低效率问题,香港理工大学研究人员采用石墨烯电极,创造了半透明,高效率,低成本的钙钛矿型太阳能电池。研究人员使 用这种薄膜钙钛矿研发的太阳能电池属于第三代太阳能电池,在不太遥远的将来投入商业使用,具有更高的能量转换效率更简单的制造工艺,以及更低的成本。

研究人员表示,石墨烯是一个理想的选择,而半透明太阳能电池,因为其允许光从两面吸收,这样高效率,半透明钙钛矿的石墨烯太阳能电池能够在窗户,百叶窗,以及建筑物屋顶表面使用,从而增加了收集太阳能的表面积。

香港理工大学研究人员声称,钙钛矿石墨烯太阳能电池电源转换效率在12%左右,超越标准的透明和半透明太阳能电池。它的每瓦电力生产成本低于0.5港元,也意味着生产成本比传统的硅太阳能电池成本低了50%以上。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次